通过扩展覆盖范围来扩展您的网络:延伸到100米以外
随着智能环境中网络连接设备数量的增长,它们需要电源和数据连接。这些连接必须在不占用太多宝贵空间的情况下进行。必须尽可能有效地利用面积,以降低运营成本,支持可持续发展。
今天的设备连接看起来也与过去不同。它们发生在离电信机房较远的偏远位置。有时,这意味着线缆必须延伸到“正常”的100米之外才能建立连接。请考虑:
- 在停车场安装智能监控摄像头
- 在仓库远端的入口处部署门禁控制面板
- 在室外露台或泳池区设置无线接入点
- 将PoE LED照明设备安装在宽敞的开放式办公空间中间
- 在屋顶风扇上安装传感器
在以太网发展的早期,即几十年前制定网络标准时,电信行业协会 (TIA) 在ANSI/TIA-568中建议将双绞线分类线缆的距离限制在100米。
这一距离限制是根据技术标准和规范制定的,以确保互操作性。换句话说,ANSI/TIA-568使您能够安装一家制造商的监控摄像头,另一家制造商的无线接入点以及第三家制造商的线缆和连接设备,并确信所有设备都能协同工作。但ANSI/TIA-568没有考虑不同应用如何使用布线或连接到以太网。
尽管技术取得了进步,100米的距离限制仍然存在,以防止混淆并支持向后兼容性。但它限制了设备部署的位置和方式,使得如果不采取以下步骤之一,上述一些示例就不可能实现:
- 增加新的电信机房
- 使用光纤或混合线缆代替铜缆
- 增加新的集线器或交换机
- 承担风险将链路延伸到100米以外
基于应用的线缆如何支持扩展覆盖范围
现在,当分类线缆无法满足要求时,还有另一个可行的选择值得考虑:支持扩展覆盖范围的基于应用的线缆。
对于某些数据速度,可以实现超过100 米的链路。为什么呢?因为不需要满足100米的距离限制以达到IEEE规定的链路段要求。相反,IEEE 802.3以太网标准仅要求布线满足链路段要求。
这意味着,当分类线缆无法延伸时,支持扩展覆盖范围的基于应用的线缆就是完美的解决方案。这种线缆旨在支持远离电信机房(TR)的IP摄像头、楼宇传感器和PoE LED照明装置等应用。
基于应用的线缆不能替代分类线缆。它是另一种工具,可以在需要时扩展覆盖范围,从而帮助您节省时间、降低成本并使技术设计和部署变得更容易。
基于应用的线缆符合从10BASE-T到1000BASE-T的IEEE应用标准传输速度,支持ANSI/TIA-568中概述的100米以上的长距离传输。
另一个好处:显著节省空间
基于应用的线缆还可以节省智能环境迫切需要的空间,同时适应扩展覆盖范围系统。当通道长度超过100米时,使用基于应用的线缆所需的空间就会减少,原因如下。
在100米的通道长度中,如果扣除为跳线预留的10米,再加上为上下行线缆预留的额外20米,您还可以使用70米的线缆。
在215米的通道长度(Belden的RemoteIP线缆可以支持这一长度)中,如果扣除为跳线预留的10米,再加上为上下行线缆预留的额外20米,您还可以使用185米的线缆。而且您不必担心每隔100米就要提供一个TR。
这意味着空间利用率提高了近700%:只需要七分之一的TR。理论上,在100平方英尺的空间内,在最佳情况下,所需的TR数量将从7个减少到1.2个。虽然这是一个理论上的限制,并不总能直接转化为现实生活中每次都有效的比例,但它仍然证明了TR的数量是可以减少的。
这种减少带来了以下好处:
- 更低的施工和维护成本
- 更有效地利用空间
- 能耗更低
- 简化的网络布局
- 更少的故障点
了解我们的扩展覆盖范围线缆RemoteIP
RemoteIP是Belden基于应用的扩展覆盖范围线缆。除了将最大通道长度从100米增加到215米外,它还涵盖了以太网供电(PoE)类型1到4。它可以支持任何需要高达100W和超过100米扩展覆盖范围的低带宽设备。
通过移除线缆的填料并减小其直径,我们能够帮助您进一步优化空间。这使得RemoteIP更具成本效益(占用的空间更少)且更易于部署。它可以像分类线缆一样端接,并与Belden的 REVConnect® 连接兼容。
如果您需要将以太网通道扩展到100米以上而不必担心性能下降,那么RemoteIP线缆将将作为完整连接解决方案的一部分帮助您实现这一目标。这种线缆经过专门设计,可满足或超过IEEE应用标准限制。