Belden推出首款获得UL认证的混合线缆,适用于智能楼宇内的故障管理电源4类电路

Belden
与过往仅限于100W的电路相比,4类电路可安全地支持更高级别的电源和更长的距离。


密苏里州圣路易斯 - 2023年3月17日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden自豪地宣布推出其故障管理电源系统(FMPS)混合线缆,该线缆专为用于4类电路而设计并认证。

 

随着2023国家电气规范(NEC)的发布,4类电路使得业界能够以等同于现有的2类电路的安全性支持电力输送,而且具备更高的功率水平并传输更长的距离。

 

Belden推出了业内首款获得UL认证的4类线缆,现在又自豪地将业内首款获得UL认证的混合线缆添加至其产品组合中。Belden的MPS混合线缆符合UL 4类认证规范。其铜缆/光缆结构可通过单根线缆长距离传输电力和数据,从而节省安装时间并降低安装复杂性。

 

由于4类系统的安全性足以媲美2类和3类系统,此款线缆也可由安装分类线缆和PoE线缆的集成商和承包商进行安装。

 

更多关于4类电路的信息

4类电路可提供与以太网供电(PoE)相似的低压电源便利性和安全性,然而,4类电路还能在数百米的范围内提供将近20倍于PoE的功率,从而提供了交流电源的安全替代方案。

 

4类系统亦称FMPS、分组能量传输(PET)、数字供电(DE)、脉冲电源或智能传输系统,是一种改良的电力传输格式。与2类和3类功率限制电路不同,4类电路不会限制电源输出。相反,它们会持续监测故障,并在发生异常时控制可用电流的输送。通过限制可能进入故障区域的能量,缓解触电或火灾风险。

 

为了验证是否符合NEC要求,4类电路必须经过认证。在Belden的支持下,UL最近发布了UL 1400-2作为调查大纲(迈向标准的第一步),以定义用于评估4类电路布线的安全注意事项和标准。4类线缆电路将根据已发布的文件进行认证。

 

Belden的技术应用经理Ron Tellas解释道:“故障管理电力系统已经在一些智能楼宇中使用,其使用将会继续增长。NEC认识到,这些4类系统所具备的独特性和特殊性使其需要有自己的代码段。让我们感到自豪的是,Belden的FMPS线缆是首款获得认证用于4类系统的线缆。”

 

请访问www.belden.com/Solutions/Class-4-Systems,了解更多关于4类系统和我们获得认证的FMPS线缆的信息。

 

关于Belden

Belden Inc.提供使数字之旅变得更简单、更智能、更安全的基础设施。我们正在通过以性能为导向的产品组合、具有前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案,将业务拓展到连接领域以外,从制造迈向创造。凭借120多年的精耕质量和可靠性的传统,我们拥有继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于圣路易斯,在北美洲、欧洲、亚洲和非洲设有制造设施。如需了解更多信息,请访问我们的网站www.belden.com;您也可以在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Mary Melchiorre
市场通讯经理
(514) 822-7047
[受保护的电子邮件]