Belden OptiTuff®迷你光缆的新型现场端接连接支持快速、简便的安装

OptiTuff迷你光缆现在兼容FX熔接光纤接头和FX ECX配线架系统,可以改善连接和线缆管理。

 


密苏里州圣路易斯 - 2023年8月22日-
全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)现为其optitff迷你光缆提供现场终端连接。这一进步延续了OptiTuff迷你光缆为光纤安装带来的革命性突破,使安装人员能够在更多类型的光纤应用中使用节省空间的OptiTuff系统。

 

安装商和集成商在部署OptiTuff迷你光缆时,需要一个端到端系统,以支持更多的连接选项,并改善现场端接应用中OptiTuff迷你光缆的线缆管理。

 

通过创建新系统以及改进Belden现有FiberExpress(FX)系列中的过渡点、连接器和配线架,光纤安装人员现在可以受益于OptiTuff提供快捷简便的安装,以及与Belden广受欢迎的FX熔接光纤接头和FX ECX配线架系统的兼容性。这种增加的兼容性可在线缆和连接之间实现更为广泛的组合。

 

Belden的专利OptiTuff迷你光缆是唯一兼具金属铠装解决方案的耐用性与非铠装解决方案的高性能和安装便利性的线缆。它提供了一种经济高效、坚固耐用的选项,用于取代FTTx、POL/PON和离地应用中的传统金属铠装和非铠装光纤产品,无需接地或导管。

 

Belden光纤系统产品线经理Kikie Kunplin表示:“这种连接创新可在现场端接应用创造新的安装可能性。OptiTuff迷你光缆为传统的金属铠装光纤提供了一种经济高效的替代方案,由于它们兼容我们的FX Fusion和FX ECX连接,现在可以支持实现更加快捷简便的安装。”

 

而且这些新的OptiTuff连接系统也便于订购。Belden编写了一份OptiTuff系统指南,帮助承包商根据项目中使用的光纤数量和端接方法选择安装所需的合适连接系统。

 

了解有关Belden的OptiTuff迷你光缆全新连接选项和OptiTuff系统指南的更多信息。

 

关于Belden

Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Allison Bonewit

市场通讯经理

(317) 818-6300

[受保护的电子邮件]

 

 

Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。