新型FX ECX壁挂式光纤机柜使光纤连接更贴近用户和设备
密苏里州圣路易斯 - 2023年10月31日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)为安装人员提供了一种使光纤连接更贴近用户和设备的新方法:FiberExpress(FX)Enterprise Closet X(ECX)壁挂式光纤机柜。
由于常见应用需要更多带宽,而消费者也在使用更多需要更快速度的设备,ECX产品系列的这一扩展使安装人员可以在没有地面空间可用时,利用墙壁安装机架式系统。
FX ECX壁挂式光纤机柜允许以节省空间的方式添加光纤连接,即使在不支持光纤网络或缺乏电信机房或机架空间的环境中也能连接。
机柜的嵌入式安装孔使其能够在任何室内环境中轻松安装到墙壁上。正在申请专利的外开盒式导轨组件方便轻松触及端口,使光纤安装快速简便。组件也可拆卸,允许技术人员将组件的模块带到更舒适的工作空间。可选的锁定套件可牢固地分隔机柜的主干侧和配线侧,以简化安装、维护和操作。
这种耐用的金属壁挂式光纤配线架可容纳两个、四个或六个ECX光纤模块。它允许安装人员在紧凑的墙壁空间内容纳多达192个光纤连接。线缆索环和内置的后部线缆连接点可保护、管理和固定输入的线缆。机柜设计用于在不平坦的表面上由单人轻松建立连接。
Belden智能楼宇高级产品经理Josh Goyke表示:“FX ECX壁挂式光纤机柜让人能够创造令人兴奋的新网络设计。现在FX ECX系列纳入了壁挂式系统,它可以使用免费空间建立更接近用户和设备的连接。
了解更多关于Belden的FX ECX壁挂式光纤机柜的信息。
关于Belden
Belden Inc.提供能够使数字之旅变得更简单、更智能、更安全的基础设施。我们正在通过以性能为导向的产品组合、具有前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案将业务拓展到连接方案之外,从制造迈向创造。我们拥有120多年的精耕质量和可靠性的传统,为我们继往开来奠定了坚实的基础。我们的总部位于圣路易斯,在北美洲、欧洲、亚洲和非洲设有制造设施。如需了解更多信息,请访问我们的网站www.belden.com;关注我们的Facebook、LinkedIn和X/Twitter。
了解更多信息,请联系:
Lisa Williams
市场通讯经理
[受保护的电子邮件]
(317) 815-2402
Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。