新产品

Belden推出简化网络连接和安全的新型解决方案

Belden
发布版本包括Belden的新型FX ECX壁挂式光纤机柜和M12电源线组,以及Hirschmann SPIDER III交换机系列和Lumberg Automation LioN-X IO-Link主机系列的新增产品。


 

密苏里州圣路易斯 - 2023年11月16日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)宣布推出可简化电力和数据传输、优化空间和简化连接的新产品。

 

数据采集与传输

  • Belden FiberExpress Enterprise Closet X(FX ECX)壁挂式光纤机柜使企业能够在不占用宝贵空间的情况下添加更多光纤连接,即使在不支持光纤网络或缺乏电信机房或机架空间的环境中也是如此。

  • Belden M12 Power AWG 14斜角屏蔽线组可在远距离和高达125摄氏度的环境中供电,超越了当今市场上的所有其他选项。该预铸线组还具有紧凑的设计、更粗的电线和360度屏蔽,可降低压降并保证可靠的长距离电力传输。

 

数据编排和管理

  • Hirschmann LEMUR Lite管理型交换机提供强大的功能,包括高级安全性和全千兆以太网,以支持复杂的自动化环境。这些交换机基于全新的Hirschmann入口操作系统(HiEOS)构建,具有直观的Web界面,可简化设置和维护。

  • Hirschmann SPIDER III非管理型工业以太网交换机是SPIDER-SL和SPIDER-PL交换机的替代型号。SPIDER III交换机系列简化了现场连接,在不需要关键安全性或网络可用性的应用中经济高效地提供基本的以太网交换机功能。

  • Lumberg Automation的LioN-X IO-Link主机系列为LioN-X网络服务器添加了两个具有HTTPS功能的模块,提供了更高的安全性。

 

要了解有关这些解决方案及其支持的技术和应用类型的更多信息,请访问 www.belden.com/new-products

 

 

关于Belden

Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Lisa Williams

市场通讯经理

(317) 815-2402

[受保护的电子邮件]

 

Scott Todd

市场通讯经理

(317) 316-6473

[受保护的电子邮件] 

 

Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。