新闻发布

Belden推出全新解决方案以支持实现稳健可靠的通信

Belden
发布产品包括Belden的OSDP和火灾报警线缆,以及Hirschmann IT铁路无线电和管理型交换机、Lumberg Automation连接器和ProSoft路由器。

 

密苏里州圣路易斯 - 2024年5月23日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)宣布推出专为在关键应用中提供安全、高质量性能而设计的新产品。

 

数据编排和管理

  • Hirschmann IT Dragonfly DAP847铁路Wi-Fi 6无线电为列车到地面的通信提供连接,为欧洲铁路应用实现可靠的漫游和高数据吞吐量。

  • Hirschmann IT MAMMUTHUS企业管理型交换机以极具竞争力的价格提供一流的IT性能和功能,使用户能够使用Hirschmann设备促进无缝的IT/OT融合。

  • ProSoft Technology Modbus路由器可为现场设备提供EtherNet/IP™、Modbus TCP/IP和Modbus RTU连接。用户可以将设备数据发送到处理器或SCADA系统,以监控工业过程。

 

数据采集与传输

  • 新型Belden OSDP线缆符合更加严格的欧洲安全标准,可防止发生遇火反应。这些线缆具有增强的功能和安全特性,是低电磁噪声环境的经济高效的解决方案。

  • Belden 5320UV和5220UV线缆是公司可寻址火灾报警线缆产品组合的最新成员。高质量信号线电路(SLC)环路线缆是关键应用中低成本但可靠的选择。

  • Lumberg Automation M12轨道压接连接器允许安装人员在现场切割定制线缆长度,以满足列车建造或改造的特定要求。它们设计用于承受恶劣的机车车辆环境,不受振动、盐雾、焊接火花、化学品暴露或外力的影响。

 

详细了解这些解决方案及其支持的技术和应用类型。

 

 

关于Belden

Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[受保护的电子邮件]

 

Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。