Belden推出支持最高数据安全性和可靠连接的产品

Belden
发布产品包括Belden的6A类工业以太网线缆,以及Hirschmann的EAGLE40-6M防火墙和OpEdge™-4D网关,以及ProSoft的Wi-Fi 6无线电。

 

密苏里州圣路易斯 - 2024年11月18日 - 全球领先的综合性连接解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)宣布推出全新网络和数据基础设施产品,旨在为关键应用实现安全、高质量的性能。

 

数据编排和管理

  • Hirschmann EAGLE40-6M列车防火墙具有工业防火墙功能和多项行业相关认证,可满足铁路机车的需求。其坚固的设计使其能够承受移动的列车,同时通过对车载机车车辆通信协议执行深度数据包检测来提供最高的数据安全性。

  • Hirschmann OpEdge-4D工业边缘网关获得危险场所认证,并运行使运营数据更具可操作性的应用程序。OpEdge-4D采用安全、易于使用的操作系统,为各行各业的公司提供支持,包括流程制造、物料搬运、运输和能源。

  • ProSoft ProLinx Edge™微型无线电具有不到100毫秒的无中断漫游功能,可通过移动设备实现大规模应用,尤其是物流和物料搬运应用。Wi-Fi 6能够为数百台设备提供可靠的连接,是繁忙物料搬运和物流应用的理想选择。该无线电的紧凑设计允许直接安装在车载AGV和AGC中,从而节省空间。

  • CloudRail托管OT到云连接软件使组织能够使用标准协议连接现代设备,并使用传感器改造旧机器,以收集、规范化和处理数据。简化的边缘到云数据流动使您可以轻松利用任何云中的边缘数据来提高效率。

 

数据采集与传输

  • Belden DataTuff® 6A类以太网工业铜缆专为轻型、中型和重型工业环境而设计,提供各种额定温度、屏蔽选项、UL等级和护套材料选项。DataTuff® 6A类线缆现在包括两个新的PLTC级选项,可提供信号可靠性、抗噪性以及出色的衰减和回波损耗性能,并提供10年产品保修。

 

详细了解这些解决方案及其支持的技术和应用类型。

 

 

关于Belden

Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[受保护的电子邮件]

 

Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。