加快从车间到顶层的数据速度

将Belden和亚马逊网络服务经过现场验证的高度安全技术结合使用,以连接OT设备,并收集其数据并进行上下文分析,以实现实时洞察和可见性。

 

Belden将数据发送到云端,为您带来实时收益

 

数据所拥有的力量对许多公司来说至关重要,但利用它的能力可能难以捉摸。许多公司需要解锁其OT数据以提高可见性,但需要确保:

  • 数据在从工厂车间到云端的过程中将保持安全

  • 数据收集 不会给网络带宽带来压力。

  • 他们使用的服务或方法提供了 与一系列设备和工业协议的互操作性

  • 数据收集和情境化可在 边缘和云中扩展

 

Belden可以通过安全的基础设施将您的本地设备连接到云,提供帮助。

 

实现工业 4.0 用例

null

通过将工厂车间的Belden解决方案与AWS的云技术相结合,您可以利用两家公司的关键优势。

 

Belden的产品组合反映了该公司120+年的工业自动化经验。我们通过边缘计算为您提供近乎实时的洞察,并实现安全、弹性的网络主干网。我们与供应商无关的边缘产品可转换来自 300+ 种工业协议的 OT 数据。Belden是连接工业数据孤岛的一站式商店,提供可靠的硬件、软件和服务。

 

同时,AWS 确保其云服务具有高度可扩展性和完全托管性。AWS 的专用服务专为 IIoT 应用程序安全设计,专门用于收集存储和分析这些关键数据。

 

这种强大的组合使您能够:

 

通过组合解决方案的工业 4.0 用例,如资产性能监控、预防性维护、整体设备效率和能源管理,更快地实现价值

 

通过避免淘汰和更换旧系统来实现快速扩展

 

从您的OT设备获得实时洞察和可见性

 

执行远程配置和资源调配, 以提高跨站点的可见性

 

 

 

通过集中管理的安全性和合规性轻松呼吸

 

数据如何从工厂车间迁移到云端

想知道Belden和AWS数据流如何为您的组织寻找?查看下图中的数据流。

 

null