Dell Seton医疗中心采纳物联网
德克萨斯大学Dell Seton医疗中心是一所教学医院,支持研究人员、医生、护士、学生、患者及其家人之间的医学教育和协作。作为德克萨斯州奥斯汀创新区的主要设施,该医院专注于利用技术改善健康结果。
挑战与要求
采纳物联网 (IoT) 需要具有以太网供电 (PoE) 组件的布线和连接解决方案,以支持连接的设备和高带宽技术,以及支持未来技术和高需求电源需要的能力。
进入该项目,Dell Seton有许多功能需求,包括:
- 病房内的屏幕必须无线连接到员工徽章,以实时通知进入的患者和访客
- 出院协议包括直接发送到安装在病房屏幕上的特定指导护理视频
- 手术室将被连接并配备高清摄像头,用于手术区域的俯视图
- 高分辨率扫描和MRI文件必须通过网络无延迟传输
- 未来对增强流媒体视频功能的需求
任何布线基础设施解决方案都必须满足未来的带宽要求,并包括不会受到附近医疗设备影响的布线解决方案。为了保持正常运行,基础设施和实施合作伙伴还需要密切合作并提供现场检查。
解决方案
Belden提出了Cat 6A布线解决方案,包括对100W PoE的支持。小直径设计将减少空间需求并减少整体线缆重量,以便更轻松、更快速地安装。根据Cable Com项目经理Rolando Serrano的说法,“Belden的…线缆每次都在第一次测试尝试中以净空余量通过,确保一切顺利运行。” Belden 10GXS线缆也可以保证在天花板以上环境下的长期性能,这是唯一一种经过验证的小直径线缆,可以在整个100米通道中不过热或性能下降。还要推荐Belden专利的90度对方向端接,可帮助减少相邻线缆束之间的外来串扰。
“医院的天花板以上环境对通信线缆来说是一个挑战。随着时间的推移,高温、维护和升级影响以及线缆从托盘中移除都会影响线缆保持其原始物理设计和性能的能力。(David Niendick, IT运输系统专家,Ascension)
结果 - 面向未来的灵活性
借助PoE功能,医院现在可以仅使用一根同时传输数据和电源的线缆将设备连接到网络。对于未来的需求,随着更高功率的PoE成为支持设备的必要条件,Dell Seton将支持100W PoE,不会出现温度升高或性能问题。
“我们的建筑基础设施是长期的。预计它将支持当今和未来护理患者所需的快速发展技术的更高要求。我们越能更好地保持所有线缆组件按最初的意图实现,这就是为什么我们对Belden公司的粘连线对布线进行了标准化。”