优化网络管理和安全
白皮书
优化网络管理和安全性:网络访问控制对IT和医疗网络的好处
去年,46家美国医院系统面临勒索软件攻击,影响了141家医院并导致严重的运营中断。值得注意的是,伊利诺伊州的圣玛格丽特健康中心经历了严重的财务压力,影响了其处理保险索赔的能力。Ponemon Institute的一项研究强调了医疗保健网络安全缺乏进展的问题,650名IT专业人员表示,由于网络攻击,患者护理受到严重干扰:
- 57%的人报告了医疗程序的延误。
- 50%的人看到医疗并发症增加。
- 23%的人注意到患者死亡率上升。
这些事件不仅造成财务和运营损失,还损害医院的声誉,破坏公众信任。本白皮书探讨了网络安全挑战,并提出了加强安全措施的策略。
填写下表以下载白皮书。