以太网供电
工业设备的联网是自动化领域中一个重要且稳步扩展的主题
以太网供电 (PoE) 设施是根据IEEE 802.3af的标准制定的,旨在减少网络规划、布线和安装的成本。设备直接通过数据线供电。
以太网供电设备 - IEEE 802.3af
IEEE 802.3af标准支持数据和电力的同步网络传输,旨在降低安装成本并提供更灵活的网络设施。这意味着,不再需要用于数据、电源和电话 (VoIP) 的单独网络电缆,现在一切都可以通过一根LAN电缆传输。许多办公室已经成功使用IP电话和具有PoE功能的接入点等设备。与星型网络结构的办公网络不同,工业应用通常采用线性排列。以太网供电 (PoE) 的工业应用在某种程度上受到PoE标准仅描述点对点连接这一事实的限制。
PoE的基本原理
在IEEE 802.3af下标准化的以太网供电 (PoE) 设备旨在降低网络规划、布线和安装的成本。该设备直接通过数据线供电(例如,通过CAT 5/5e线缆为最远100米的距离供电)。PoE使网络规划变得灵活,不受交换机机柜和电源的影响,还可以节省电源和电话网络(VoIP)的额外支出。以太网供电的主要优点是不需要电源线,因此即使在难以接近的位置或额外的电缆会挡路的地方,也可以安装带有以太网接口的设备。
这不仅可以大大节省安装成本,还可以促进不间断电源系统 (UPS) 的运行,从而提高附属设备的可靠性。PoE主要用于低功率终端设备,通常是IP电话、摄像头和无线传输设备,如WLAN或蓝牙接入点,但它也可以为交换机提供冗余电源,以提高网络的可靠性。例如,如果交换机的电源出现故障,它可以在PoE电源下继续运行,这显著提高了网络的可用性。PoE可用于四线或八线网络。在四线网络中只能使用幻象电源,但八线网络可以同时使用幻象和备用线电源。以太网供电是由IEEE 802.3af标准规定和规范的,该标准将设备细分为两组:
- 以太网供电PSE(电源设备):这类设备作为电源,通过数据线为PoE PD设备供电。
- 以太网供电PD(供电设备):这类设备使用通过数据线从PoE PSE设备接收的电能。
以太网供电(PoE)
PoE用于通过同时用于以太网通信的双绞线电缆为网络摄像机等受电设备 (PD) 供电。PoE端口支持以太网供电,符合IEEE 802.3af,每个双绞线端口提供最大15.4瓦特。
以太网供电Plus (PoE+)
PoE+是根据IEEE 802.3标准对PoE的进一步发展,支持高达30瓦特。虽然PoE需要两对双绞线线缆,但PoE+使用所有4对为需要15.4瓦特以上功率的终端设备供电。
PoE供电设备 (PD)
以太网供电PD(供电设备)是指通过PoE或PoE+接收其运行所需电力的设备。