实现公共交通现代化,重塑运营商角色并提高客流量
老化的基础设施、单座车辆对环境的影响以及乘客需求正在推动公共交通系统踏上现代化之旅。看看这段旅程是怎样的。
目前,美国大城市近12%的工人都通过公共交通上下班,而支持他们所依赖的交通系统的基础设施却已过时。
事实上,几十年来的投资不足已经造成全国公共交通积压了$1050亿美元的维修需求。如果不完成这些升级,更多的延误和中断肯定会随之而来——这将对未来公共交通的使用产生负面影响。各机构和当局还必须处理 不断上升的维护和运营成本推高的预算。
以纽约大都会运输署(MTA)为例。该机构终于在Wi-Fi基础设施等改善领域进行了重大投资,以支持智能手机的使用和信号系统,更新可追溯到1900年代初的基础技术。
美国目前的基础设施可能已经承载着市民走过了上个世纪,但现在需要确保它能够支持下个世纪及以后的运营。这些基础设施投资也将通过其他方式获得回报:根据美国公共交通协会的数据,在公共交通上每投资1美元,就会产生5美元的经济回报。
老化的基础设施,加上单座车辆对环境的影响以及乘客对快速、无摩擦服务的需求,正在使公共交通系统不可避免地踏上现代化之旅。
无论我们是否做好准备,现代化的公共交通都将到来,以下是这种变化对运营商和乘客的产生的影响。
现代化的系统和基础设施
公共交通系统的现代化意味着实现端到端服务和连接能力的现代化。这不仅意味着对现有技术的升级,还意味着新解决方案的部署,例如:
- Wi-Fi帮助乘客和工作人员随时随地保持联网
- 无需使用智能手机或刷卡的免手持检票加快了乘客上车
- 面部识别保障安全
- 简化乘客体验的移动应用程序
- 车厢和车站内采用数字标牌,以及用于安全和探路的地理定位服务
- 传感器可跟踪从空气质量到车轮转速的各种数据
- 用于监控障碍物或破坏企图的入侵检测
- 监控和视频管理系统,用于检测可疑活动和武器,并查明需要注意或改进的区域
- 用于运力管理的自动乘客计数系统
- 网络管理系统,使运营商能够轻松了解网络动态
助力运营商的现代化工作流
随着技术改变了公共交通的现状,运营商也在对其工作方式进行现代化改造。
自动化可以帮助改善公共交通劳动力状况,通过将精力从检票、售票和安全监控等任务中转移出来,优化可用的劳动力资源,以便工人可以专心处理其他更关键的项目。
数据驱动的仪表板为工人连接实时运营数据,报告乘客体验到的服务的安全性和可靠性。
运营控制中心内部的视频墙将提供实时摄像头监控,使运营商能够深入了解从车流量到线路状态的所有内容,以便更好地控制车流,识别和响应机械问题或紧急情况,并与乘客就延误或变动进行沟通。
这些变化将有助于运营商保持公共交通系统的安全运行,这也是此项投资的首要目标。运输系统一停,收入也会中断。在延误或中断发生之前识别并解决了潜在问题,资金和乘客就能继续流动。
现代化客运
无忧客运是奔赴乘客满意的车票。乘客对于直观体验的期望越来越高。他们希望能够管理自己的日常旅行,而无需与很多人互动,也无需排队等候。
现代化的交通体验是指整个旅行过程都是无摩擦和自动化的。乘客将不再需要排队支付车票、等待有人验票或排队上车,他们可以使用自己选择的任何方式付款。始终可以在大幅显示屏和移动应用程序上查看实时更新。
构建自己的可靠骨干网
我们的客户创新中心的公共交通专家将帮助机构、当局和集成商确定需要改进的地方以及可以保留哪些旧系统,同时创建量身定制的解决方案,达到您在通信、安全和运营方面的目标和要求。
我们的设计还确保,如果网络出现问题,运营商可以立即确定故障发生的位置和原因,以便立即解决,从而大大减少故障排除时间。
Belden的验证实验室可让您模拟场景并讨论挑战,而且不会在真实网络上造成停机。我们还确保您在基础设施项目进展期间也能开展运营和维护。
现代化公共交通的目标应始终是建立基于MPLS-TP技术的可信可靠骨干网。我们将确保您的网络永远不会出现停滞,无论它支持什么系统和应用程序。
详细了解我们如何帮助您在一个强大的通信网络上控制、管理和可视化整个公共交通系统(列车、轨道、轨道沿线、车站和运营控制中心)。
相关资源: