工业自动化

RADIUS或TACACS+:管理用户的正确网络安全协议

Sarah Kolberg
RADIUS用于Wi-Fi网络用户登录,而TACACS+则管理对网络设备的访问。哪种网络安全协议最适合管理企业的用户访问?

 

 

工业网络的安全涉及多个层面,以确保数据和基础设施的安全。它需要的不仅仅是部署防火墙和入侵检测系统。管理用户访问是确保操作连续性、安全性和数据完整性的关键部分。

 

AAA(身份验证、授权和记帐)协议(网络安全协议的一种形式)建立了规则和标准,规定用户如何与网络交互。它们验证身份、管理权限和身份验证、维护活动日志等。虽然有多种AAA协议可以履行这一角色,但有两种协议广为人知:

  • RADIUS(远程身份验证拨入用户服务)
  • TACACS+ (终端访问控制器访问控制系统增强版)

 

这两种网络安全协议都用于管理用户访问。为了简化访问策略和安全检查的管理,可以将它们链接到各种目录服务并实现集中的用户访问管理。

 

RADIUS和TACACS+遵循不同的方法和架构,并提供不同的功能。哪种网络安全协议更适合您的环境?让我们来了解一下。

 

您需要了解的有关RADIUS的信息

作为一种成熟的网络安全协议,RADIUS在许多组织中用于Wi-Fi网络用户登录。使用RADIUS,分布式网络结构可以实现集中管理,这使得它对大公司具有吸引力。

 

RADIUS如何工作?

RADIUS基于客户端-服务器架构。通过RADIUS协议拨号需要RADIUS客户端、网络访问服务器(NAS)或身份验证器和RADIUS服务器。

 

RADIUS客户端安装在端点上并启动拨入请求。这作为访问请求数据包传输到NAS,NAS将有关用户的信息转发到RADIUS服务器。然后,服务器:

  • 将数据包中的数据与用户数据库进行比较
  • 授予或拒绝拨入权限
  • 建立与网络的相应连接

 

RADIUS依赖于用户数据报协议(UDP)作为其传输协议。身份验证和授权被捆绑到单个请求中,但这并不总是满足深远安全要求的最佳方法。因此,它通常适用于只需进行简单访问控制的部署场景。它可以与大量网络设备一起使用,而且易于实施。

 

RADIUS的安全性如何?

RADIUS仅加密数据包中的密码。其他包组件(如用户名和帐单信息)仅受协议本身保护。

 

由于RADIUS基于UDP,因此可用于数据包传输的控制机制较少。因此,它比TACACS+更容易受到某些类型的网络攻击。

 

您需要了解的有关TACACS的信息+

同样基于客户端-服务器架构,TACACS+通常用于管理管理员对网络设备(如路由器和交换机)的访问。它适用于需要对用户授权和活动进行更多控制和详细管理的环境,但目前仅受少数主要网络设备制造商支持。

 

相比RADIUS,TACACS+具有更详细、更灵活的授权功能。它可用于实施复杂的安全策略和指令。

 

TACACS+如何运作?

身份验证请求从网络设备发送到TACACS+服务器。服务器将登录信息与数据库或目录服务进行比较并验证。TACACS+服务器通过允许或拒绝网络访问向网络设备发送响应。

 

身份验证成功后,网络设备向TACACS+服务器发送授权请求。服务器验证允许用户执行哪些命令和操作,网络设备则接收授权命令和操作的列表。

 

TACACS+使用传输控制协议(TCP)作为传输协议。身份验证、授权和记帐过程被分为单独的功能和请求,因此可以引入单独的身份验证解决方案并实现详细的管理和控制。

 

但是,在TACACS+中分离AAA服务及其全面的功能需要大量的配置和管理工作。它还需要更多的网络和服务器资源。

 

TACACS+的安全性如何?

总体而言,TACACS+提供了更多的安全措施。一个例子是数据包加密。RADIUS只对密码进行加密,而TACACS+则对数据包的全部内容进行加密,从而提高了网络安全性,使其适合安全解决方案的新要求。

 

由于它使用TCP,因此传输更可靠。TCP还可以实现更好的错误控制:如果服务器崩溃或停止,它会立即指示。

 

正确的安全协议取决于您的环境

RADIUS和TACACS+都能以各自的方式提高网络安全性。

 

RADIUS足以满足大多数应用场景的需求,而且实施简单,方便进行管理工作。

 

TACACS+提供更多功能和更好的安全措施,为安全关键区域提供更好的网络保护。

 

如果您需要帮助来确定哪种网络安全协议最适合您的组织和环境,Belden可以帮助您做出正确的选择。

 

了解Belden如何强化您的工业网络安全

 

相关链接