为什么现在的仓库需要专用的仓库自动化网络
当您考虑智能工业站点时,物料搬运通常在挑战极限的清单上并不靠前。真正更复杂的工业生产基地,如汽车厂或食品饮料制造商,在部署全自动解决方案方面的发展速度已经快于物料搬运行业。到目前为止,仓库和配送中心主要依赖于基础方案。
虽然造成这种情况的原因有很多,但其中必定有成本相关原因。物料搬运通常被视为成本中心而不是利润中心,领导者会争取减少这方面的支出,包括推迟自动化投资。
由于没有太多的自动化或数据需要管理,许多仓库缺乏专用的仓库自动化网络,而是依赖于现有的IT网络。虽然这似乎是一个实用的解决方案,但以这种方式操作是有缺点的。
是什么推动了向专用自动化网络的转变
过去有效的方法将来却行不通了。就像许多其他工业领域一样,物料搬运正在发生变化,以应对不可预测的外部因素,包括电子商务增加(在线购买在未来三年内将会占据全球零售额的41%),以及劳动力市场紧张(仓储将成为未来十年增长最快的经济部门之一)。
这些快速而剧烈的变化使许多仓库别无选择,只能通过以下方法更深入地探索自动化和数字化:
- 自主机器人,经过编程可以执行从拣选和放置到组装和包装的特定重复性任务。
- 自动导引车(AGV),可以在不同地点之间移动材料和货物。
- 人工智能,为仓库制定劳动力需求和路线优化等决策提供信息。
- 无人机支持库存审计、周期盘点、库存量验证等。
- 可穿戴技术,如保障生产力和安全的智能眼镜或语音控制耳机。
随着仓库采用更多的技术和自动化,他们的IT网络不会持续太久。每一天,这些设施都越来越迫切地需要专用自动化和管理网络的功能。
IT网络和自动化网络有何独特之处?
由于仓库已经在IT网络上运行了很长时间,许多经理和主管没有意识到IT和专用自动化网络有何不同(还是两者根本没有区别)。
IT 网络的作用
IT 网络通过支持前端业务活动来保持业务应用程序正常运行。例如,它们用于监控、管理和保护涉及核心企业功能和应用的信息,例如:
- 会计
- 电子邮件
- 企业软件
- 人力资源
- IT
- 营销
- 销售
为了满足用户和应用不断变化的需求,IT网络及其连接的设备经常更新和重新编程。
专用自动化网络的作用
这些网络管理后端业务活动,并支持保持仓库运营平稳运行的设备、流程和基础设施。
他们不是运行业务应用,而是连接、监控、管理和保护控制物理设备流程的信息,包括处理实时数据和物理访问影响车间运营和仓库管理的设备。
专用自动化和管理网络可以支持:
- 数控机床
- 控制系统
- 制造执行系统(MES)
- 机器人和协作机器人
- SCADA软件
- 调度系统
与IT网络不同,这些网络基本保持静态。工业系统的更新或升级频率不如IT系统管理的频率。
各司其职,却也默契合作:将网络整合在一起的重要性
IT网络和专用自动化网络可能各自独立,但它们仍然需要交互协作。
事实上,建立专用自动化和IT网络的融合可以为整个设施提供更多的资源。
也许SAP/ERP系统(传统上被认为是IT技术)正在从车间提取实时数据,以便办公室可以跟踪分析和成本。从工厂车间传达到办公室的信息越多,您识别和利用的规律和趋势就越多。
例如,可以将运营数据与现有IT数据一起摄取和分析,以便:
- 优化机器性能和维护
- 精确定位生产问题,以便加以解决
- 降低运营成本
- 根据需要扩大或缩小生产规模
- 支持实时资产跟踪
通过将运营数据与收入、客户满意度和利润率等指标相关联,IT部门甚至可以帮助仓库领导者了解他们的数据蕴含的意义。
您可以从专用自动化网络中获得什么
当您的仓库部署专用网络时,您可以实现自动化技术和工作流程支持的新机会。
为了帮助您了解自动化网络的可能性,我们编写了一份白皮书,探讨了仓库使用专用网络实现的目标的真实示例。
准备好看看您错过了什么了吗?
相关资源: