智能楼宇

光缆安装过程中应当避免的2大错误

Massimo Carboni

彻底清洁和正确拉动:这两个因素是实现高质量光缆安装的关键。在此处获取最佳实践。

 

 


 

 

在光缆安装方面,我们阅尽千帆:包括好的、差的和令人难以置信的。

 

每天,我们都会与现场技术人员和承包商交谈,他们将我们的光缆安装在数据中心和广播、AV、工业和智能建筑应用中。在工作现场停留时,我们可以提供实践培训,回答问题并了解有关我们产品的使用位置和方式的更多信息。

 

然而我们在观察各种环境的安装时,也注意到业界推荐的光缆安装最佳做法与现实生活中的实际做法之间存在重大脱节。

 

以下是我们在现场遇到的两个最大的光纤安装错误,以及确保这些事情不会在您自己的工作现场发生的提示。

 

1. 过于宽松的光纤清洁程序

 

污染是光纤链路故障的最大原因。对于这个原因,业界的意见一直是:光纤应该保持清洁、清洁、清洁!但我们仍然看到一些安装人员跳过光纤清洁程序或走捷径。

 

完全缺乏清洁可能会导致光损耗升高,而不正确的清洁可能会降低网络性能。在安装过程中清洁光纤的重要性怎么强调都不为过。

 

但是安装人员很忙。交付时间紧迫时,为了节省时间,可能会发生疏忽。例如,我们已经看到安装人员采取了这些操作(以下是您在光缆安装过程中可能走的一些最糟糕的捷径):

  • 将手指浸入外用酒精或异丙醇中,然后用指尖擦拭端面进行清洁。
  • 在插入光纤连接器之前,在衬衫上擦拭其末端。
  • 在连接之前,使用通用消毒湿巾快速清洁光缆末端。 

无法回避这样一个事实,即妥善的清洁需要更长的时间 - 但它有很大的回报。确保清洁的光纤连接对于支持速度和可靠性至关重要。您希望光纤基础设施尽可能清洁。脏污的光纤必然导致降低合格率、引入可能的性能问题并增加维修申请。

 

如何防止因不当清洁而导致的问题:

有许多光纤清洁选项可供选择,包括:

  • 一按清,使用干洗绞线清除连接器端面上的灰尘、碎屑和油污。
  • 检测内窥镜相机可快速轻松地检查光纤端面。这些自动对焦相机可在几秒钟内提供端面的清晰视图,以进行详细检查。这些相机可提供最准确的结果,您无需工具或使用手动检测示波器即可目视确认清洁度。
  • 清洁套件,包括建立清洁光纤连接所需的各种工具。 

无论您选择哪种清洁工具或方法,请务必遵循以下光纤清洁提示以获得最佳效果:

  • 不要使用罐装空气或除尘器(它们会吹散颗粒,而且无法清洁油污或残留物)。
  • 请勿触摸光纤连接器端面。
  • 请勿触摸溶剂出液头。
  • 戴上合适的护目镜。
  • 为拔下的光纤连接器套上保护帽。

 

2. 光缆拉线不当 

在安装过程中,我们经常看到不正确的拉线。这会导致光缆故障。

 

拉动光缆超过其最大拉力会导致开裂、扭结或断裂,从而影响性能。大多数光缆包含用于拉线的特强构件(由芳纶纱等材料制成)。它们可以保护线缆内部的光纤免受损坏,并为安装人员提供在安装过程中安全拉线的方式。

 

我们见过安装人员错误地拉上线缆护套,而不是使用芳纶纱。这样做会拉伸线缆护套并损害内部的光纤。拉伸外部护套会使光纤沿着线缆向下回缩几英尺,而不会停留在线缆端头,并且无法提供安全的端接。护套也可能撕裂或折断或呈现波纹卷曲。

 

沿着物体拉紧线缆,例如绕过拐角或沿着其他线缆拉线,也可能磨损外部护套。

 

如何防止拉线不当导致的问题:

光缆拉线时,请遵循以下建议以避免损坏:

  • 切下一段护套,单独捏住并且拉动加强构件,而不可拉动线缆护套或线缆本身。
  • 切勿超过最大拉线负载。
  • 遵守线缆的最小弯曲半径,确保弯曲程度不要超过该半径;否则可能会加剧劣化并破坏光纤。
  • 拉线时避免扭曲或挤压线缆。

 

有光纤安装问题?

我们的目标是帮助您提供高质量的安装工作。花时间遵循光缆安装的最佳做法正是您在竞争日益激烈的行业中脱颖而出的另一种途径。

 

Belden的光纤团队随时为您解答安装问题,并指导您完成推荐的最佳做法,以确保正确安装,从而充分利用您的线缆投资。任何问题都不简单。如果您有任何疑问,请告诉我们。我们的团队将尽快回复您,提供有用的信息,以指导您的安装朝着正确的方向发展。

 

相关资源:

光纤线缆的工作原理是什么?为您答疑解惑

如何知道何时适合使用光纤线缆