智能楼宇

有源或无源DAS、Wi-Fi或LTE:您的5G卸载选择

Ron Tellas和Steve Carroll

为了确保设备用户获得他们期望的服务水平,5G蜂窝网络需要一种缓解数据拥塞的方法。这种能力可以提高性能和速度,以确保5G网络尽可能高效地运行。

 

随着5G挖掘了新的频谱潜力——从而带来更大的带宽,越来越多的设备和连接将力争利用这一颠覆性的蜂窝技术。因此,通过卸载来缓解数据拥塞的需求将持续增长。

 

什么是数据卸载?这是一种将数据流量从蜂窝网络转移到本地楼宇内网络的技术,以便蜂窝网络能够保持其用户所需的性能。随着人们及设备对无线连接的依赖不断增加,5G卸载将成为最佳做法。

 

数据卸载能为用户带来什么好处?试想一下:就在几年前,大多数人在移动时都还可以接受不稳定的网络连接。例如,当您走出机场去搭乘出租车时,您知道您很可能会失去网络连接。

 

但是,如今这种短暂的断网已经不再是可以接受的了。无论人们身在何处,无论他们在做什么,他们都希望能够持续保持无线连接,而且他们并不关心这是如何实现的。数据卸载是一种将用户的设备从一个网络无缝转移到另一个网络的方法——在大多数情况下,用户甚至没有意识到这一点。

 

有几种方法可以将5G蜂窝网络流量卸载到小型网络上。至于什么是最好的处理方法,其答案也没有正确或错误之分。哪个方案最适合您,具体取决于环境和您的网络。

 

例如,体育场馆与赌场或小型办公室有着不同的连接需求。观看一场比赛的大批球迷可能几个小时都不会离开场地,他们主要关心的是吞吐量。他们希望能够与不在现场的朋友和家人分享比赛日的经历。这些优先考虑因素将决定哪个5G卸载方案是最佳选择。

 

以下是四种5G卸载方案——有源或无源DAS、Wi-Fi和LTE,可以单独使用,也可以结合使用。

 

1. 有源DAS(分布式天线系统)

 

有源DAS或RAN(无线接入网)依靠多根天线来提供无线覆盖。与无源DAS不同,有源DAS的组件需要电源才能运行。

 

有源DAS包含一个前端单元(HE)。前端单元从施主天线或直接从服务提供商的网络核心接收无线信号,然后通过立管等级光纤线缆将信号发送到位于建筑物各处的多个远程无线电单元(RU或RRU)。

 

有源DAS是部署分布式天线系统的最佳方式,支持主要考虑吞吐量的体育场馆等场所的5G卸载。

 

2. 无源DAS

 

无源DAS的工作信号频率与Wi-Fi不同。它使用多根天线,通过捕捉和放大现有的蜂窝信号来提供无线覆盖。

 

为了将信号转入建筑物内部和/或将信号分散到广阔的区域,无源DAS通过无线方式或直线连接重新分配来自蜂窝运营商的信号。

 

对于不需要很大吞吐量的小型企业建筑,5G卸载可以采用无源DAS,目的是增加覆盖范围,而不是吞吐量。

 

3. Wi-Fi网络

 

Wi-Fi网络将在支持日益增长的无线连接和数据卸载需求方面发挥重要作用。

 

尽管Wi-Fi 7(也被称为IEEE 802.11be)目前尚处于开发阶段,但它将是一个可行的5G卸载方案。

 

IEEE 802.11be工作组正在努力工作,以确保Wi-Fi 7能够处理5G的所有需求。尽管Wi-Fi 7设备至少还需要一年的时间才能实现,但即将发布的标准表明,其数据传输速率将比Wi-Fi 6快多达4倍,而且延迟也会减少。

 

它将大大提高增强现实和虚拟现实、4K视频流和云游戏的连接性、速度和容量。

 

对于大型场馆,5G卸载可以通过Wi-Fi实现。

 

4. LTE、小型蜂窝网络或CBRS

 

5G卸载也可以通过LTE或小型蜂窝网络来实现,不过为了实现无缝切换,必须与持牌运营商合作。

 

使用这种方法卸载5G数据流量可以提供高水平的网络质量、性能和灵活性,同时提供更大的网络容量和更快的数据速度。

 

对于专用网络,5G卸载可以通过小型蜂窝或LTE实现。

 

选择权在您

 

无论您使用有源或无源DAS、Wi-Fi或LTE,Belden都可为您提供创建智能基础设施所需的一切支持。通过让我们尽早参与项目讨论,我们可以帮助支持您的设计过程,找到合适的顾问和承包商,提供从头到尾的项目协调,并且鼓励您考虑具有成本效益的新方案,从而使您获得最佳结果。

 

从这里开始,详细了解我们的无线解决方案。

 

相关链接:

 

光纤是支持3G网络的首选的5大原因

您的体育场准备好支持5G连接了吗?

6 GHz频段的Wi-Fi 6E:有关此新标准的4个须知事项