智能楼宇

创建您自己的光纤策略来设计、安装和管理光纤

Henry Franc

光纤策略不仅是预先规划的指南,也是光纤所涉及的所有内容的指南。它列出了系统要求和实用解决方案,直观呈现您需要取得的成就。

 


 

随着光纤逐渐成为主流,管理您的光纤项目以实现您和您的客户期望的结果将至关重要。您需要做好准备,以便有效地设计、安装和管理光纤。

 

我们已经学会了一个小技巧来简化工作。想要了解其中的秘诀?

 

首先要从创建光纤策略开始。单一的光纤解决方案无法满足您的所有需求,这就是光纤策略的有用之处。

 

什么是光纤项目策略?

请将策略视为路线图 - 一本信任笔记,详细说明您将如何根据需求和环境限制实现预期结果。

 

如果构建正确,您的光纤策略将使您能够执行以下操作:

  • 满足您成功完成光纤项目所需的所有要求。

  • 记录并确保在整个光纤项目中实现各方的目标。

  • 提供一种方法来记录、规范、组织和定期审查您的项目团队可以使用的所有光纤“剧本”和策略及其影响。

  • 减少您在消防员模式下花费的时间,这样您就可以专心工作,而不必担心那么多意外的紧急情况或故障排除问题。

  • 制定继任计划框架。即使策略在5年或10年后与您的角色无关,但它对任何后来者并需要这些信息的人来说都是非常有价值的。

 

光纤手册不仅是设计前期规划阶段的指南,而且也是光纤所涉及的所有工作的指南。它可以帮助您列出系统需求和实用解决方案,直观呈现您的目标以及实现成功所需的条件。

 

我们应该包括哪些信息?

它在高级别应当包含以下信息:

  • 人员
  • 组织
  • 过程
  • 材料、工具和其他技术

 

它可能包括图片、图表、示例,甚至固件更新和技术资源的链接。

 

以下是您创建的每份光纤策略中要包含的一些重要组成部分:

 

  • 组织需求描述。是什么推动了这种需求?为什么这是首要需求?为什么必须解决这个需求?虽然标准可以发挥作用,但您可能必须超越标准才能实现您的真正需求。

  • 受影响的人员和组织。 这种光纤解决方案将为谁服务?谁将参与该项目,他们将扮演什么角色?该部分应包括客户、代理商、供应商、渠道合作伙伴、承包商和顾问。

  • 过程。记录工作流、安装实践、可信资源、公式、预期性能级别、维护任务和故障排除步骤等内容。

  • 材料和工具。本节应包括组件和设备的文档、图片、示例、软件和测试设备。请明确您使用的语言,以便任何拿起手册的人都能确切地知道您指的是哪个组件或设备。

  • 技术和其他资源。这可能涉及监控、安全和资产管理等事项,以及这些资源所需的协调工作。

  • 预期成果。您期待什么结果?如何衡量和验证成功?将优先考虑哪些性能值,以及如何记录这些值?

 

我们应该多久更新一次光纤策略?

就像足球队的策略随赛季而变化一样,您的光纤项目策略也会根据技术、业务需求、环境甚至世界各地的动向而改变。只要问问任何在疫情来袭、德克萨斯州经历前所未有的极寒或英格兰5G信号塔着火时管理光纤项目策略的人:改变是必需的!

 

例如,20年前,您可能已经使用OM1光纤连接控制面板。但是,随着以太网速度的提高,OM1光纤已经跟不上了。您的内部规范或标准也需要更改。

 

数据中心为例。我们与一家客户合作,帮助他们在实现数据中心现代化时更新其光纤策略。该策略自然包括有关光纤的信息,但其中也增加了有关新的行尾方法体系以及他们如何管理设备和技术迁移的信息。

 

构建光纤策略的下一步

随着整个世界通过物联网连接以支持自动化和数据驱动的决策,能够顺势调整并且用途明确的光纤技术将成为实现这一目标的关键。

 

一旦您认识到您需要什么(以及为什么需要)并更好地了解光纤设计和部署注意事项,您就可以制定自己的光纤策略了。

 

 

 

相关资源: