Belden推出全新解决方案以延长正常运行时间并改善网络连接

发布内容包括Belden的OptiTuff系列扩展产品、Lumberg Automation的全新新连接器和I/O模块,以及对于Belden的PROVIZE网络规划、调试和管理套件的更新。

 


密苏里州圣路易斯 - 2023年8月30日 -
全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)宣布推出四款新产品和更新,旨在保持恶劣环境中的连接并确保正常运行时间。


数据采集与传输

  • Belden OptiTuff连接和线缆管理选项支持OptiTuff迷你光缆的新型现场端接连接。通过创建新系统以及改进Belden现有FiberExpress(FX)系列中的过渡点、连接器和配线架,安装人员现在可以受益于OptiTuff快捷简便的安装以及与广受欢迎的FX 熔接光纤接头和FX ECX配线架系统的兼容性。

  • 新型Lumberg Automation M12圆形连接器汽车系列采用全新PUR结构,可防止焊接火花、挤压和剪切造成的损坏,从而承受恶劣的环境。这些连接器通过保持最佳的机器正常运行时间来提高安全性和应用产出。

 

数据编排和管理

  • Belden PROVIZE网络规划、调试和管理套件更新简化了冗余环形拓扑的MRP配置,防止网络中断。此外,增强的集成使用户可以轻松地在PROVIZE Planner和Explorer之间切换。用户界面增强功能进一步完善了这两种产品。

  • 新型Lumberg Automation LioN-X数字I/O模块为使用数字传感器和执行器的自动化应用提供了经济高效的灵活性和快速配置、数据传输和数据安全性。这些模块可实现在PLC和云环境中的集成,使其适用于几乎所有工业应用。

 

请访问www.belden.com/new-products,了解有关这些解决方案的更多信息及其支持的技术与应用类型。

 

关于Belden

Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Lisa Williams

市场通讯经理

(317) 815-2402

Lisa.Williams@Belden.com

 

Scott Todd

市场通讯经理

(317) 316-6473

Scott.Todd@belden.com 

 

Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。