德克萨斯州奥斯汀穆迪中心
对于穆迪中心而言,平衡大型娱乐场所与篮球场馆的需求不仅需要独特的设计,还需要独特而强大的网络基础设施。下载 PDF 版本。
客户
穆迪中心位于德克萨斯大学奥斯汀校区的中心地带,取代了拥有45年历史的Frank C. Erwin Jr.中心,成为德克萨斯长角牛女子和男子篮球队的新主场。它也是世界现场音乐之都最新的娱乐场所,为已经很强大的音乐场景带来了世界一流的设施。
The new $375 million, 15,000-seat arena not only hosts University of Texas Basketball games, graduations and university, community, high school, and other events for the Austin community, but is a major stop for the biggest names in live entertainment. At least 150+ days per year, Moody Center brings unique events to the area that range from live music to family and comedy shows.
挑战
平衡大型娱乐场馆与篮球场馆的需求不仅需要独特的设计,还需要独特而强大的网络基础设施,确保球迷能够享受无缝的现场活动体验。事实证明,访问和网络速度在最先进的场所中至关重要,可以支持从数字门票和方向到连接社交媒体再到购买优惠的所有内容。
让一个壮观的竞技场——尤其是历史上最昂贵的大学篮球场——栩栩如生,绝非易事。
除了强调娱乐之外,占地 530,000 平方英尺的穆迪中心还希望基础设施能够帮助其优先考虑安全。作为一个经过Sharecare认证的网站,穆迪中心在超过600个检查点遵守超过140项专家验证的标准。
它不仅依靠技术来遵守健康和卫生协议并加强健康安全沟通,而且还支持空气和水管理并提升粉丝体验
深入了解
穆迪中心是业内首个此类中心,由Oak View Group,Live Nation/C3 Presents,德克萨斯大学奥斯汀分校和文化部长Matthew McConaughey之间无与伦比的合作伙伴关系创建。
得益于与气候承诺体育馆和瑞银体育馆项目(这两个Oak View Group项目)的合作,Belden已经与Oak View Group建立了稳固的关系。其系统用于该公司在美国各地的许多体育场项目
解决方案
穆迪中心发生的一切都依赖于连接,从仅限移动设备的票务到特许经营和Wi-Fi热点。
为了支持这种连接水平,Belden系统为场地提供双10G骨干网,包括公共Wi-Fi和有线网络,以及整个建筑内的5G和1G交换机。
“我们在整个建筑中使用了Belden布线,从核心到最终用户,”穆迪中心技术总监Heath Adams说。“它不仅用于实际的建筑网络本身,还用于我们的接插电缆。有数英里的Belden系统穿过竞技场。
大约85,000线性英尺的Belden数字电缆™有助于向分布式天线系统(DAS)提供具有成本效益的电力和数据传输,从而改善场馆内外的蜂窝覆盖范围。这些电缆是与数字电力的创造者VoltServer共同设计的,用于通过单根电缆长距离传输电力和数据。
该场馆的广播控制室为赛内、赛前和赛后活动提供服务,由Belden的12G-SDI线缆提供支持,与双链路或四链路配置相比,该线缆可最大限度地提高单根同轴电缆的4K信号传输距离,同时最大限度地减少重量和空间利用。
Belden的光纤和6A类线缆帮助穆迪中心部署粉丝们期望的无现金、即拿即走体验和自助结账优惠。
REVConnect® Connectivity也用于加快系统安装速度。其可靠、简单和多功能的端接采用单一方法处理所有 5e、6 和 6A 类端接,同时显著减少返工。REVConnect还通过坚固、可靠的绝缘穿刺触点延长了网络正常运行时间。
最后,Belden提供了所有的扬声器和音频线缆,以确保为体育和音乐爱好者提供难以置信的体验,而Belden的安全、门禁控制和楼宇自动化布线则支持新场馆的关键任务应用。
“在这里,Belden无处不在,从AV制作(包括灯光和声音)到IT,”Adams说。“我们所有的手机和电脑也都使用Belden电缆连接。
结果
穆迪中心旨在吸引人们并让他们留下来。粉丝们从到达互动广场的那一刻起,一直享受身临其境的体验,直到他们到达座位。从戴尔科技广场到门廊套房,他们还可以与竞技场内发生的事情以及墙外的世界保持联系。
Belden的高性能基础设施解决方案通过确保一致性、可靠性和正常运行时间,使这些体验成为可能。通过在整个项目中为多名顾问、承包商和系统集成商提供支持,Belden帮助该场馆确保其能够按计划于2022年4月20日开放。
由于对能源效率的关注,穆迪中心还获得了LEED金级认证,Belden很自豪能够提供布线和连接来支持许多连接系统,与类似建筑相比,该场馆可节省近14%的能源。
“当我们插入电缆时,我们知道它会起作用,”亚当斯解释道。“我们不必担心会遇到问题。我们知道它会完美无缺地工作。
由于将技术和功能融入到竞技场的各个方面,穆迪中心被Pollstar杂志评为全球最佳新音乐会场地,并被Billboard公认为世界上2022个规模场馆收入最高的场地 - 尽管它只开放了下半年。