工业自动化

数据总线短期内不会消失!

Peter Cox

如果您询问只关注工业4.0和数字化转型的技术专业人士,他们可能会说数据总线已死。

 

他们为什么要这样说?他们可能会认为,随着IIoT进入工业领域,工业以太网网络将传感器、仪器和其他设备与合适的应用连接起来,因而数据总线不再有意义。

 

然而,如果您询问每天在这些工业环境中工作的人,就可能听到一个截然不同的故事:即使在集成了IIoT的工厂中,数据总线仍然非常活跃和蓬勃发展。

 

什么是数据总线?

 

作为数据传输系统,数据总线位于计算机或设备内部,用于在智能分布式系统中分发和管理实时数据。

 

第一批数据总线是在1950年代后期推出的,但从那时起它们获得了长足发展。较新的数据总线可以处理高比特率和大量数据。它们通过将信息移入和移出充当特定设备“引擎”的内存或CPU来管理数据流。数据总线将应用程序和设备结合在一起,使其能够作为一个完全集成的系统工作。

 

目前如何使用数据总线?

 

在制造空间内部署网络的类型最终取决于使用的设备,以及这些设备可以支持的网络(无论是以太网还是其他网络)。在某些情况下,数据总线在不使用以太网连接的情况下为IIoT供电。

 

有些终端设备并未嵌入以太网功能,因此无法通过线缆传输数据。这就是数据总线发挥作用的地方。我们看到这种情况尤其会发生在大型处理设施中,在这里,从模拟到数字的过渡和转换要慢得多,需要采用谨慎的方法。在这些环境中,意外的网络停机可能导致危险的火灾和爆炸。多年来,数据总线已经证明,它们有能力帮助确保这些类型的工厂所需的毫无商量余地的正常运行时间。

 

数据总线也被用于不一定需要IIoT或从中受益的工业空间。尽管在加工设施等制造空间中采用网络的趋势很强劲,但需要的不一定是IIoT网络。FOUNDATION现场总线、PROFIBUS等传统网络长期以来一直是该行业的主力军,并且仍在增长。

 

虽然毫无疑问,IIoT逐步获得认可,但由于进程网络的潜在传输范围和久经考验的可靠性,终端设备仍然更有可能连接到过程网络而不是IIoT网络。

 

由于传统的数据线缆距离限制为100米(328英尺),因此很获得超过此距离的线缆长度来连接设备。我们经常在分布式进程站点中遇到这种情况。FOUNDATION现场总线等某些数据总线可以达到10,000英尺以上的距离,比使用数据线缆实现的距离要长得多。

 

数据总线还继续得以部署以支持低成本的分布式网络,如PROFIBUS和DeviceNet网络。

 

我们很想知道我们是否有任何数据证明,尽管IIoT迅速普及,但数据总线仍在使用。因此我们查看了我们自己的一些销售信息,包括过去几年的Belden现场总线和PROFIBUS线缆销售情况。

 

不出所料,Belden在传统网络中实现了强劲增长,FOUNDATION FIELDBUS、PROFIBUS、ProfiPA和RS-485的销售都显示出强势进步。我们揭晓的信息与数据总线今天仍在大量使用的事实相符,并且可能在未来几年内继续获得使用,这一点并不奇怪。

 

想了解更多关于Belden旨在支持数据总线并承受工业环境中的破坏性条件的全面现场总线线缆系列?请从此处开始。