工业自动化
为什么物料处理人员现在应该了解云
01.31.2023
对于物料处理人员来说,世界正在快速变化。目前,诸多此类设施仍然缺乏OT网络,但创新的工作方式必将改变这些过时的做法。一旦仓库建立了连接,就会产生大量提高效率并节省成本的新机会。
即使尚未接入网络,物料处理人员如今也应该花时间去了解的机会之一就是云。云计算允许您向云服务提供商付费以使用其硬件,而不是拥有自己的现场硬件。这类似于“租用”计算机设备。例如,您可以通过付费使用他人的硬件,在云端托管您的仓库管理系统。
这种通过互联网按需交付技术资源的方式不仅提供了现用现付的定价,还可以将数据中心和服务器的采购、所有权和维护责任转移给第三方,同时为合适的物料处理设施带来巨大的运营价值。
您的设施规模、业务场所数量、运营和网络基础设施都是确定云是否适合您的需求的要素。如果答案是肯定的话,我们概述了物料处理人员迁移到云的五大优势。
1. 简化设施之间的通信
当您的业务场所散布在全国各地,并且需要与单一的仓库管理系统通信时,通过一个集中地点(例如云)访问该系统将能让所有设备与人员实现无缝互联,而且延迟性低于其他的连接选项。
云也是存储库存管理解决方案的良好地点,让您能够保持可见性、跟踪商品的整个生命周期,并确保与合作伙伴协调以解决供需失衡问题。在此情况下,云可以充当存储所有供应商和分销商信息的主数据库。
2. 高性价比的计算服务
您为云计算支付的费率取决于您的使用次数和用途。当您将这些成本与拥有和维护自有硬件(包括许可证、固件和支持)相关的费用进行比较时,您可能会对自己节省(和支出)的费用感到惊讶。
云还可以随着您的需求变化而扩展或缩小,因此您的数据中心操作将始终与您的业务保持同步。
由于云服务提供商为您运行硬件,因此他们还承担了与维护和保养相关的所有成本。举例来说,如果需要新的服务器,提供商将会负责购买并部署服务器。如果需要更大的数据中心占地面积,提供商也会相应提供。
3. 数据安全
有些人认为云并不安全,但事实恰恰相反。实际上,云端安全性可能高于您可在自己的网络或数据中心内提供的安全性。云服务提供商会聘用精明强干、经过认证和训练有素的IT安全专业人员来专职负责安防。由于他们的服务依赖于数据安全,所以他们将其放在首位。他们对保障数据安全轻车熟路,而且负责解决任何出错的问题。
4. 可信备份与恢复
云服务提供商拥有备份和恢复系统,以防范自然灾害、人为错误或犯罪行为。
您的数据受到24/7全天候监控和维护,并自动进行备份。如果发生了任何意外或事故,您所有的数据都在云中备份存档,让您高枕无忧。
5. 减少人工劳动
根据您的情况,迁移到云也许可以减少您管理基础设施所需的现场网络专家人数,因为这是由第三方负责管理的。或者,云还可以让您将现有的人力资源重新定向到其他有价值的项目上。
我们的云专家值得依赖
Belden的专家可以为您的云计划提供帮助,解答您的疑问,并帮助您确定迁移到云是否有利于您的物料处理设施。
我们的客户创新中心顾问可以帮助您设计基于云的解决方案,以支持安全远程访问、边缘技术和数据分析。
如果混合网络(一部分云计算,一部分内部部署)是更好的选择,我们同样可以提供帮助。我们的云专家可以帮助您设计自己的混合网络。了解更多关于我们如何帮助物料处理设施的信息。
相关链接
物料搬运网络:针对不良绩效的解决方案
物料搬运环境中的3大常见网络故障
开辟您独有的自动化仓库之路