工业自动化

智能交通系统:克服4大常见部署挑战

Pradeep Kumar
由于智能交通系统相对较新,因此没有统一的方法来部署这类概念和技术。下面介绍了如何利用新兴技术推动ITS系统向前发展。

 


 

 

在过去十年中,越来越多的城市、市政当局、州政府和私营企业正在部署智能交通系统(ITS)解决方案,以改变社会的移动方式。

 

虽然ITS的好处显而易见,它可以提高交通效率并减少交通问题,但部署并不容易或也不明确。虽然ITS梦想和现实之间经常存在众多障碍,但以下四种障碍尤为突出。在此,我们提供有关如何克服它们的建议。

 

1. 缺乏标准的ITS框架

由于智能交通系统相对较新,因此没有统一的“正确”方法来部署这类概念和技术。这意味着该行业也缺乏对可遵循的标准和最佳实践的共识。

 

城市、市政当局、国家当局和私人实体只能自行设计、部署和管理ITS,在此过程中几乎没有指导。

 

但务必要认识到,您不必独自做出ITS决策,了解这些新兴技术以及如何使用它们并不是您的工作。

 

相反,请找到一个值得信赖的合作伙伴,该合作伙伴必需了解智能交通系统,可以将您的需求与合适的技术进行匹配,可以解释投资回报率方面的预期,并可以帮助您有效地部署系统以提供最大收益。

 

2. 使用过时的基础设施

现有的许多新兴技术与智能交通系统配合得很好,并且是实现此类系统全部价值所必需的:

  • IPv6将帮助车辆与公路之间互相通信。
  • V2X(车联网)使用传感器、摄像头和无线连接将汽车与驾驶员和周围环境连接起来。
  • 边缘计算在更接近信息生成位置的地方处理传感器数据,从而加快响应时间。
  • 5G支持自动收费和车载移动高速互联网等服务,旨在改善连接性,支持各种设备通信。

但是过时或性能不佳的网络无法支持这些带宽密集型技术。

 

一些城市、市政当局、州当局和私人实体在尝试在其现有基础设施上部署ITS解决方案时亲身体验过这个问题。在一个案例中,一个城市试图使用100 Mb/s的连接从1,000个摄像头流式传输数据。没过多久,人们就发现这是不可能的。网络基础设施必须更新,以支持不断增长的带宽要求和数字化所需的以太网通信。

 

如果您计划投资智能交通系统,那么请确保您的网络能够支持它们,以及未来可能部署的任何其他技术。面向未来的网络是帮助您实现稳定的投资回报率并确保ITS技术如期运行的关键。

 

3. 投资预算少

投资智能交通系统价格不菲。一次彻底转变您的基础架构可能会带来巨大的经济压力。

 

相反,请创建一个分阶段过渡的计划。与值得信赖的网络基础设施合作伙伴合作,他们可以规划工作内容和时间安排。通过花时间评估您现状、预期和目前拥有的技术,您可以找出缺口并确定可以保留哪些区域的旧资产。这使您可以为最需要的地方进行战略投资。

 

如果部署得当,智能交通系统可快速实现投资回报,从而使前期投资更加实用。它们通过提供更智能的方式来排除故障和解决问题、规划和分期安排道路施工、分流交通和响应事件,并支持远程可见性和监控以最大限度地利用员工的时间,从而降低成本。

 

4. 领导层对ITS缺乏了解

许多运输部门领导还担负其他众多任务,负责制定政策和程序,管控安全和设备以及监督员工,以及指导新手,没有时间了解ITS的价值或功能。他们在日常运营中已经琐事缠身。而单是跟上运输行业的技术进展就可能需要一份全职工作的时间。

 

这就是合适的合作伙伴发挥作用的地方。他们不仅应该提供有关智能交通系统的价值及其能力的教育,而且还应该帮助您制定财务案例,以便每个人都了解可能实现的成果,并且在技术转换中不会遭受损失。

 

帮助您启动ITS解决方案

Belden的ITS解决方案使城市和市政当局能够加速数字化,改善车流和安全性。

 

我们作为您的合作伙伴创建网络架构,实现智能道路,并支持多个来源同时传输的大量数据,例如摄像头、探测器、信号灯、仪表、传感器、应用程序和联网车辆。

 

我们的客户创新中心拥有一支由内部运输系统专家组成的团队,他们站在您的立场上了解您的挑战,并可以帮助您设计、配置、部署和维护与供应商无关的网络,以便您的运输计划能够蓬勃发展,而不会发生连续不断且昂贵的更新、升级和产品变更。

 

 

 

相关资源: