工业自动化

主要区别:仓库执行与仓库管理系统

Mohammed Rubaye
仓库管理系统帮助领导者制定工作计划,而仓库执行系统则使这项工作得以实现。

 

 

虽然目前大多数仓库尚未实现自动化,但该行业正在迅速发生变化:预计到2027年,超过四分之一的仓库将实现自动化。

 

为了从自动化程度的提高中获益,仓库运营需要在许多方面进行改进,不仅是在场地布局和基础设施方面,还包括支持自动化所需的设备和软件。其中最重要的是仓库执行系统。但这些平台是什么?它们与许多仓库已经在使用的仓库管理系统有何不同?

 

简短的回答就是:仓库管理系统可帮助领导者规划工作,而仓库执行系统则使这项工作得以实现。在下面详细了解二者的差异。

 

仓库管理系统的定义

随着库存量和种类的增加、新技术和自动化的部署以及客户期望的改变,仓库管理变得更具挑战性和繁琐。几十年来一直支持运营的人工流程更容易出现错误和疏忽。它们跟不上速度要求,也无法支持同步工作流程和实时分析。

 

为了重新控制运营,一些仓库和配送中心尝试使用其组织的企业资源规划(ERP)系统。但这些平台有其局限性:它们并非针对仓库管理的需求量身定制,不支持可视性,而且经常缺乏仓库领导者所需的报告和分析功能,因此他们无法评估和提高仓库绩效

 

这就是仓库管理系统(WMS)的作用所在。这种平台几乎存在于每一个仓库环境中(无论是否自动化),通过管理以下事项来支持和优化日常运营:

 

  • 库存规划和控制
  • 收货和入库
  • 订单处理、拣选和包装
  • 运输和跟踪
  • 人工分配

 

仓库管理系统可以向领导者揭示运营情况,管理将订单货品运送出门涉及的所有任务和活动,并与其他关键业务领域(如财务和人力资源)同步。

 

仓库执行系统的定义

随着越来越多的自动化进入日常仓库运营,仓库领导者往往只能使用各自为政的控制系统来管理他们已经实施的自动化系统:自动导引车 (AGV)、机器人拣选系统、自动包装系统、码垛机等。

 

当仓库控制系统加入时,就需要在它们和仓库管理系统之间建立一个层。该层被称为仓库执行系统 (WES),它负责执行由仓库管理系统编排的任务。

 

它充当仓库管理和仓库控制系统之间的中介,以优化工作流程并就路线、存储和拣选等事项做出实时决策。

 

促进仓库执行和管理系统之间的连接

当仓库设施同时需要仓库管理系统和仓库执行系统时,另一个操作复杂性就出现了:这两个平台必须能够通信。确保它们之间的互操作性可以带来以下好处:

 

  • 全面、实时查看从库存控制到出库物流的所有仓库活动

  • 优化整个仓库的设备使用,防止出现瓶颈,保持平稳运行

  • 有关库存水平、履行等方面的准确数据

  • 能够根据当前需求将任务分配给适当的工作人员

 

为了促进这种连接,系统供应商必须经常开发特定的代码,以实现其设备与其他设备之间的通信。这可能既昂贵又耗时,而且仍然无法创建仓库所需的连接环境:它只在两个系统之间建立通信。随着业务的增长,其他控制系统加入仓库并需要通信,问题又开始循环往复。  

 

我们如何帮助实现仓库系统的全部潜力

Belden的内部专家可以通过连接各种IT和OT应用,帮助您充分发挥仓库执行和管理系统的潜力,包括:

 

  • 现场层面的传感器和设备

  • 控制层面的仓库控制系统,以支持机械臂、传送带和自动存储与检索系统(ASRS)等设备

  • 监管层面的仓库执行系统

  • 规划层面的仓库管理系统

  • 管理层面的ERP系统

 

您可以将Belden视为您的自动化推动者,为您提供完整的连接解决方案,这些解决方案在后台工作,从这些系统中收集数据,然后将所有数据汇集在一起,使其具有意义,并准备好将其发送到需要的地方。

 

无论您是已经投资于仓库管理和仓库执行平台并需要利用现有资源,还是准备首次将仓库执行系统纳入您的运营,Belden的完整连接解决方案都可以帮助您连接仓库的各个方面以优化性能。

 

了解我们如何支持物料处理环境。

 

相关链接: