确保LEED认证建筑的无线连接
到2024年,42%的工程师、建筑师、业主和承包商计划采用绿色建筑最佳实践来建造60%以上的项目。随着绿色建筑在不断追求节能的过程中变得越来越普遍,项目团队将面临新的无线连接挑战。
无论建筑多么环保或节能,在里面生活、工作和娱乐的人都期待能够毫无障碍地使用他们的设备连接到网络。这种连接水平被视为像水和电一样对日常生活至关重要。
但是,节能建筑材料正在为可靠的无线连接制造障碍。
为什么室内覆盖是一项挑战
在我们解释建筑材料带来的影响之前,了解蜂窝网络覆盖的工作原理是很重要的。
传统上,蜂窝网络是为支持用户移动性而设计的。您在公路上开车或在街上行走时,您手机的无线电频率可以从一个基站传到下一个基站,不会中断服务。
然而,如今大多数人并不是这样使用他们的数据的。研究(以及简单地看一眼典型的建筑)告诉我们,现在大部分数据都是在室内使用的。事实上,最新的爱立信移动报告(Ericsson Mobility Report)显示,80%的移动/蜂窝数据流量是在室内使用的。
这一点为什么很重要?因为蜂窝网络现在需要覆盖建筑物内部,而不仅仅是在室外。
数据传输依赖于无线频谱中的频带。这些频带包括:
- 高频频带,如微波频段的频谱。高频频带长于传输高速数据,但信号传输距离不是很远,也不容易穿透建筑物。
- 低频频带,如700 MHz至800 MHz频段的频谱。低频频带的优势在于支持广泛的覆盖范围。尽管低频频带可以穿透建筑物进行室内连接,但却不支持高带宽或高速连接。
- 中频带(或中频频带),如C频带,处于中间位置。中频带就像频率中的“金发女孩”:不太低,也不太高,可提供覆盖范围和容量的可靠组合。
室内连接性取决于频带在建筑内部传输信号的能力。正如您从上面的几个要点中看到的:频率越高,其将信号成功传输至建筑内部的能力就越低。
绿色建筑的影响
现在回到绿色建筑上。除了某些频带很难穿透建筑物这种问题之外,绿色建筑中使用的材料也使问题变得更加严重。
以美国绿色建筑委员会的能源与环境设计先锋(LEED)绿色建筑评估体系为例。这是世界上应用最广泛的健康、高效、节能、低成本绿色建筑的框架。
建筑可以通过在施工中使用本地采购的环保建筑材料,包括混凝土、金属和低辐射玻璃,获得通过LEED认证所需的积分。(您是否曾经为了在室内获得更好的信号而走到窗前?如果窗户是用节能的低辐射玻璃做的,这就行不通了!这种玻璃的设计目的是反射建筑物外部的信号。)
这类绿色建筑材料与本来就很差的高频带信号穿透能力相结合,其结果将导致室内的无线连接信号很弱,甚至没有信号。
随着5G变得越来越普及,这个问题将继续恶化(5G已经很难穿透建筑物的墙壁)。再加上楼宇中持续使用的Teams和Zoom等协作工具,您可能会看到一种灾难性场景:建筑虽然节能环保,却使人们很难在室内使用他们的设备。
5G频率的传输距离较短,也无法有效穿透建筑物。
提前计划楼宇内无线覆盖
如果您计划实施一个绿色节能建筑项目,无论是新建还是翻新,那您应该尽早开始规划您的无线连接。楼宇内无线解决方案将确保您拥有您想要的绿色建筑,同时让其使用者仍然能够使用他们的设备。
Belden与一个由众多楼宇内无线合作伙伴组成的生态系统合作,确保您拥有可靠的连接。我们可以帮助对您的网络覆盖进行评估,并提出改进建议。
我们可为您提供建立智能楼宇内无线基础设施所需的一切。我们还可以从头到尾帮助您协调您的项目,包括寻找合适的顾问和承包商。
只要提前计划,您就可能防止这类代价高昂的连接问题。这样不仅可以避免在使用者无法使用其设备时再进行故障排除所带来的麻烦,而且还可以减少开支。(在新建建筑或大型改造期间,提前预见并纠正这类问题比在项目完工之后再行解决更加经济高效。)
待您准备为您的环境设计最佳的无线网络时,我们还可以将您连接到Ranplan和iBwave等强大的软件平台,以验证RF计算,模拟和对比覆盖方案,评估系统成本,并且了解您的网络设计决策的影响。您可以在这些平台上选择使用Belden的核心产品,从而使您可以轻松地将我们的解决方案纳入您的设计。
如需进一步了解我们的团队如何帮助实现楼宇内无线覆盖,请点击此处。如果您计划取得LEED认证,那Belden的线缆和连接产品也可以帮助您获得LEED积分。
相关文章: