智能楼宇

UBS Arena的风扇优先技术建立在可靠的第0层基础之上

Christine Williamson

在一个注重音响效果并且专门为冰球运动而打造的体育场馆中,观众期待的是不折不扣的超凡体验。 

 

开阔的视野、顶级的音响效果、简便的支付选项以及便捷地查看相关资料和统计数据等内容,体育场馆吸引人们买票入场并使他们愿意再次前往的途径除此之外还有很多。尽管这样的球迷互动十分重要,但是这些空间也需要为表演者、球员、教练和工作人员提供相同的参与度和自动化水平。

 

造价11亿美元、拥有18,000个座位的瑞银体育馆破土动工时,此项目重点关注的正是这些因素。作为美国国家冰球联盟纽约岛人队的新主场,该场馆每年要举办约150场活动,既有喜剧节和摇滚乐队演唱会,也有冰球比赛和篮球表演赛。

 

作为一个灵活而技术领先的场馆,瑞银体育馆为人们呈现了多种多样的娱乐活动。不言而喻,对于这样一个场馆,其网络需要支持数以万计的设备的无缝无线连接。除了观众携带的手机和可穿戴设备以外,这些设备还将包括建筑物内部的各种系统和服务,例如:

 

  • 精密、先进的室内音响系统,用于将音频放大,并烘托来自观众和演唱会扬声器的声音
  • 5G网络,用于提升球迷体验,并助其快速连接至瑞银体育馆App
  • 分布式天线系统(DAS),用于调节、过滤并整合来自各运营商的5G信号,以改善信号覆盖范围
  • 纽约最大的高分辨率记分牌
  • 两层高分辨率LED灯条屏,用于显示信息和图片
  • 自动通风系统,可响应室外条件和活动要求的变化
  • 手机点餐、手机买票和非接触式支付
  • 智能卫生间技术,能够报告库存水平和清洁需求

 

这类新兴技术需要以高性能的0层网络为基础。支持这些系统的布线和连接是决定球迷体验优劣的关键。

依照TIA标准精心设计的第0层网络能够:

 

  • 减少信号损失并优化网络性能
  • 简化网络维护,并使设备的移除、添加和更换更加轻松便捷
  • 支持不断提高的技术和带宽需求
  • 增加正常运行时间,使技术始终能够发挥作用

 

因此,瑞银体育馆优先考虑其第0层网络的三个因素。

 

1. 支持Digital Electricity™

瑞银体育馆使用VoltServer所打造的新型Class 4电源系统Digital Electricity™为其DAS提供支持。

 

Class 4系统提供了一种全新的配电方式,不仅具有低压电源的便利性和安全性,还能够提供接近20倍于以太网供电(PoE)的电力。Class 4系统在单条线缆中同时传输电力和数据,从而节省了宝贵的安装时间。

 

Digital Electricity线缆专为这些类型的应用而设计,在确保高性能的同时,还能够安全地长距离传输数据和电力。

 

2. 出色的抗扰度和可靠性

为了支持诸如下一代无线接入点、建筑物内的小基站和PoE等新兴的智能楼宇技术,能够提供出色的抗扰度和可靠性的布线系统对于瑞银体育馆而言是不可或缺的。

 

该场馆不仅需要支持新兴的无线技术和无线接入点,还需要支持体育馆内部和周边数以百计的模块化插头端接链路(MPTL)端点连接。线缆需要具备出色的线缆平衡并提供优异的抗串扰性能、抗外来串扰性能和信噪比,方可在这类环境中发挥优良性能。简而言之:这些线缆能够保证性能、速度和正常运行时间!

 

3. 可现场安装的插头

项目的工期很紧,不容延误。即便在项目因为COVID-19疫情而停滞了两个月后,也不曾时间表。

 

为了在弥补时间损失的同时规避投机取巧的做法,瑞银体育馆需要能够可靠地在施工现场快速轻松地进行端接的连接组件。

 

插头便是很好的例子。可在现场安装的6A类插头被用来将所有照明器材、显示屏和记分牌连接至体育馆的网络以实现远程监控、管理和控制。越快完成这些端接(且不需要返工),体育馆就能越早开业。

 

了解有关瑞银体育馆的更多信息

瑞银体育馆的设计宗旨是成为承接音乐会、体育赛事和其他活动的全国最负盛名、最具吸引力的场馆之一——这一切都有赖于可靠的第0层网络。

 

如需详细了解创新技术在该体育馆的应用,以及Belden如何帮助其将愿景变为现实,请阅读我们的案例研究

 

 

相关文章:

重塑体育馆、棒球场和体育场体验的5种途径

当今体育爱好者期待的4种现场体验

纽约贝尔蒙特公园瑞银体育馆 (UBS Arena)