智能楼宇

当您改动或修改通信线缆时会发生什么

Ron Tellas

改动通信线缆的真正风险

 

如何对待线缆很重要,您不能总是依靠外表来判断线缆是否损坏。线缆护套内部的情况是业务运行的关键,因此从外到内保护线缆的完整性至关重要。

 

最近,我们遇到使用闭孔喷涂聚氨酯泡沫(SPF)隔热材料包覆通信线缆的一个案例。

 

此化合物用于墙壁和屋顶的隔热,而火警线缆、同轴线缆和各种类别的线缆也位于这些地方。当这些区域被喷涂了隔热材料后,这里安装的线缆也会被覆盖。很多最终用户和承包商并没有认识到这样做会造成的损害。事实上,如果将隔热材料剥离,可能也根本看不到线缆有任何物理性损伤。仅仅因为没有可见的损伤,并不意味着性能没有受到影响——而且仅仅因为您能够为线缆涂覆隔热材料,并不意味着您应当这样做。

 

多年来,我们一直在讨论与涂装线缆相关的问题。这些观点也适用于其他污染物和化合物,包括:

 

  • 磨蚀剂
  • 清洁剂
  • 腐蚀性残留物
  • 脱漆剂
  • 灰泥
  • 其他污染物,如SPF隔热材料

 

《国家电气规范》(NEC)第800.24条“机械作业”中的第3号说明性注释讨论了发生污染物暴露时电线和线缆性能的变化。简而言之,该注释指出,使用上面列出的任何污染物“可能导致电线和线缆性能的不确定变化”。

 

线缆改动为何会使产品质保失效

从我们以及行业的角度来看,不能用污染物包覆线缆的一个重要原因是:线缆不是为此而设计的!一般来说,电线和线缆产品的设计不适于对其进行涂装、喷涂隔热材料或暴露在水或化学物质中。如果电线和线缆要经受上述操作的影响,则有专用产品可以承受这些环境的挑战。它们通常被称为特种或工业级线缆。

 

根本无法测试化学物质(如异氰酸酯和污染物中发现的大量其他物质)对线缆的机械、电气和可燃性的长期影响。

 

由于这些污染物会与线缆护套产生不可预测的相互作用,从而给线缆系统的长期性能带来问题,因此在这些安装场合,无法确定线缆的寿命或性能。负面影响可能会随着时间的推移而产生,并不会马上显现出来;在这些情况下,今天的“合格”测试并不能保证将来的性能。

 

正因如此,我们的《一般条款和条件》中明确规定,以任何方式改动产品将失去质保资格:

 

未预先获得Belden的书面授权而对产品进行维修、改动或改造将使我们产品的质保失效。

 

涂装涂料或SPF隔热材料被认为是对线缆原始结构的重大修改或改动。由于这些行为的后果尚不完全清楚,因此很有可能对线缆的电气和机械性能产生负面影响。因此,我们不能为受污染的产品提供质保。

 

涂装或喷涂绝缘材料,也会无法确定线缆在符合UL测试要求的火焰或烟雾性能测试中的表现。污染物可作为燃烧源,甚至改变或降解线缆护套的化合物,从而改变其火焰和烟雾等级。

 

此外,涂装或喷涂SPF隔热材料会覆盖线缆护套图标,而出于消防安全目的,此类图标必须能够让管辖机构(AHJ)可以辨别。

 

长话短说:如果线缆被涂装了涂料或任何污染物,那么其质保就无法履行。

 

线缆质保失效的其他原因

使线缆遭到污染并不是唯一可能使质保失效的行为。同样重要的是,要确保您的线缆是为您的特定环境而设计的。

 

例如:

 

  • 切勿在户外长时间暴露在紫外线下的应用或环境中,使用室内线缆(CMR或CMP)。此类线缆未使用防晒护套材料;因而会使性能将受到影响。
  • 切勿将不具防潮性能的通信线缆安装在潮湿环境中。此类线缆不能暴露在任何液体环境中。如果发生暴露,液体可能会在整个线缆长度上侵入线缆,并对性能产生负面影响。对线缆进行干燥的处理,只会让湿气更深入线缆。

 

找到可行的解决办法

在许多情况下,您可以在保护线缆的同时完成所需的工作。

 

务必与施工团队沟通您的需求和顾虑。与他们分享此博客,以避免在您自己的施工现场出现这些问题。避免问题总是比在问题发生后处理问题更容易。如果您在施工现场看到潜在问题,那么立即加以阻止,以减少损害和负面影响。这可能会在早期引起争论,但从长远来看,能够节省每个人的时间、精力和成本。

 

例如,如果您想在通信线缆存在的区域进行涂装或使用SPF隔热材料,那么应在线缆安装之前来安排这项工作。如果做不到这一点,那么首先应确保拆除暴露在外的线缆或稳妥地将其全部覆盖。

 

如果您想涂装线缆以达到所需的护套颜色,那么不要这样做了!Belden可以提供帮助。我们可以指导您使用我们提供的几种标准护套颜色,或者讨论定制颜色选项,无论您是需要不同的颜色来区分线缆,还是希望线缆与环境融为一体。

 

您的线缆已经被改动了?

失误常有发生,对此我们表示理解。如果您发现您的通信线缆已被改动或修改,Belden将密切协助您对受到影响的线缆进行修复、移除和替换,以确保您不会遭受性能的损失。

 

如果您有这里未提及的关于改动或修改通信线缆的问题,请给我留言。我会很乐意回答您的问题。

 

 

相关链接:

 

不要将自己逼入绝境

室内和户外线缆 - 您应该选择哪种?