智能楼宇

深入了解无线基础设施令人振奋的成就

Steve Carroll

以无线的方式教育、提高并保持连接

 

如果有人问您最难忘的职业成就是什么,您会怎么回答?

 

今年早些时候,无线基础设施协会(WIA)向无线业界的领导者提出了一个重要问题

 

在无线基础设施行业的职业生涯里,最令您难忘的成就是什么?是成功克服的一项挑战,圆满完成的一个项目,帮助过的一家客户,还是其他什么?这项成就对您而言的意义是什么?

 

当以团队的角度思考这个问题时,我们意识到,很难将我们在无线基础设施领域的某一项成就作为“最难忘的成就”。Belden成立于120多年前,从一开始就一直在无线通信领域深耕。

 

我们在无线基础设施领域最值得纪念的成就,与教育和改进有关。 我们希望让整个行业了解:无线技术需要电线,而且需要更好的电线

 

尽管布线 (第0层)是最重要的组成部分,但在无线网络设计中,它的重要性往往被忽视。无线网络的好坏取决于与设备连接的线缆。如果想让无线网络发挥作用,所使用的线缆和连接产品必须能提供优异的通量和最长的正常运行时间。

 

这些当然不是我们的全部成就,但是在无线领域的教育和改进方面,这里有五项最近达成的成就令我们尤其自豪。

 

1. 获得强大行业口碑的认可

我们参与制定适合您和整个行业的标准。我们希望标准能够解决最棘手的网络和连接挑战。行业给了我们这么多,而这只是我们回报的一种方式。

 

今年,我们被认定为TIA标准开发贡献、参与和领导力的顶级公司,并获得前5%的星级荣誉。这反映了我们继续致力于推动电信发展,并为未来网络互操作性、功能和连通性的不断进步铺平道路。

 

此外,更令人兴奋的是,我们的两名员工因其对行业的影响而获得个人荣誉。技术解决方案架构师Henry Franc和智能楼宇技术与应用经理Ron Tellas,都因其在TIA计划中的高度参与而荣获TIA之星奖

 

2. 帮助新的4类电路成为现实

我们近期披露,通过与其他制造商、用户、顾问和行业专家合作,经过大量艰苦工作,制定新的UL和4类线缆标准之后,4类系统将成为《2023国家电气规范(NEC)》的一部分。

 

4类电路具有低压电源的便利性和安全性,就像以太网供电(PoE)一样。但在数百米范围内,4类电路具有近20倍于PoE的功率,并且是交流电源的安全替代方案。4类系统即便不优于但至少与2类和3类系统一样安全,同时提供更多供电能力。

 

为了验证是否符合NEC要求,4类电路需要经过认证。

 

UL是经OSHA授权国家认可的检测实验室(NRTL),其最近发布了UL 1400-2作为调查大纲(迈向标准的第一步)。该调查大纲规定了评估4类电路线缆的安全注意事项和标准。4类线缆电路将依据已发布的UL 1400-2文件进行认证。

 

我们很自豪能够在UL标准的制定过程中发挥作用。随着故障管理电力系统等新技术的出现,我们认为帮助行业定义和支持围绕其安全应用的标准非常重要。

 

3. 为无线应用设计线缆

几年前,Belden与Digital Electricity™(4类系统)的开创者VoltServer携手合作,设计了我们的“数字电力(DE)”线缆。这类线缆能以更快的速度和更远的距离,安全地将数据和电力延伸至终端设备。

 

与PoE类似,DE线缆可以由安装分类线缆的相同ICT集成商安装,并且是在相同的路径内安装。

 

我们也很高兴地宣布,Belden是第一家提供UL认证的4类线缆的公司。我们的数字电力线缆允许终端用户利用DE的优势,使用更小的导线安全地长距离传输更多电力。我们看到DE已被用于向分布式天线系统、无线接入点和5G系统提供电力。

 

4. 作为行业无线对话的一部分

在克服信号障碍和支持预期使用程度方面,建筑内无线技术从未像今天这样重要,而且其价值只会继续增长。

 

为了支持新的应用和用途,技术的采用正在不断进步。这意味着无线基础设施解决方案也应该进行调整。十年前可行的方法现在可能不再是正确的选择。

 

为确保我们熟悉新的无线基础设施和部署,Belden有幸成为三个无线协会的成员:

 

  1. WIA (无线基础设施协会),代表拥有和管理电信设施的运营商、基础设施提供商和专业服务公司。
  2. NATE (通信基础设施承包商协会), 作为一个为通讯塔和通信基础设施建设、服务和维护公司统一发声的机构。
  3. IWPC (国际无线产业联盟™), 设法解决原始系统规范制定者(运营商和政府机构等等)与原始设备制造商及其供应商之间的知识差异。

 

在向这些领导者学习得同时,我们也将有价值的信息传递给客户和行业中的其他人。

 

5. 让无线网络设计更容易

为了让Belden更容易地参与到您的射频设计计划中,我们的核心产品可作为iBwave Design和Ranplan软件平台的一部分,它们是适用于建筑物内无线项目的用户友好型工具。

 

这些在线平台将射频设计过程自动化并进行简化,从而在任何环境下都能产生最佳的无线网络。凭借这些工具,工程师可以花更多时间进行设计,并减少对信息的搜索,同时完成耗时的手工工作。

 

在此过程中,这些系统会验证精确的RF计算、传输和天线布局,确认链路预算和线缆长度计算,并帮助您在部署之前了解无线设计决策的影响。

 

帮助您实施您的无线方案

在无线领域的历史和经验,令我们自然而然地成为了设计和制造线缆及连接产品的专家。Belden的基础设施解决方案独立于无线和有源设备提供商,因此能够支持您选择任何方法来构建无线网络。

 

我们的内部专家一直是全球大型无线项目的一部分。我们的解决方案无处不在——从体育场馆、娱乐区、和医疗院区,一直到制造厂、办公室和政府机构。

 

请记住:线缆和连接将决定无线网络的可靠性。了解更多关于我们如何为您的室内无线项目提供帮助的信息。

 

 

相关链接:

 

4级功率到来:电路级别之间的差异

无缝连接您的建筑内无线系统

设计室内无线网络更快、更简单的方法