更快的数据中心速度取决于光纤创新
数据中心速度处于持续增长的状态。该行业已经从40G速度转向100G速度,并且这些速度正在迅速让位于400G速度。但即使是400G的速度也不足以支持一些新兴应用。出于这个原因,业界正在努力实现800G和1.6TB数据中心的速度。
IEEE标准协会不断发布新的规范,以实现更快的以太网、更流畅的数据传输和更大的传输距离。
随着数据中心速度的提高,从串行传输(通过单个通道一个比特一个比特地发送)转向并行传输(通过多个通道同时发送多比特数据)。
由于每个数据流都需要自己的光纤对(一个用于传输,一个用于接收),因此使用并行传输意味着每个链路需要更多的光纤对。
每条链路更多的光纤对意味着数据中心内部需要管理的光纤更多。为了将更多的光纤压缩到更小的物理空间中,高密度光纤创新正成为数据中心规划的关键。
在最近由Data Center Dynamics主持的网络研讨会 详细了解连接中,Belden研发和战略副总裁Andrew Oliviero谈到了这个话题。在讨论中,Oliviero解释并探讨了数据中心速度与对更多光纤的需求之间的联系。他还谈到了实现更高密度的新技术。
下面,我们来回顾三种正在成为主流的高密度技术,以支持更高的光纤数量和更快的数据中心速度。您可以随时观看完整的讨论。
多光纤连接器在单个端口中连接更多光纤
多光纤连接器也称为MPO(多光纤推入式)连接器,可以通过单个连接器接口支持多根光纤(在某些情况下,从2根到72根光纤不等!)。通过将多根光纤整合到单个连接中,MPO连接器可节省宝贵的空间并提高端口密度。它们占地面积小,进一步减少了占用的空间。为了方便配接,连接器有公头和母头版本。
这些连接器已成为支持并行传输的首选选项,我们上面提到过 - 它们允许同时传输许多数据流。由于它们可以支持多根光纤,因此在需要扩展以满足容量需求时,它们还可以使网络扩展更加容易。
带状光纤将许多光纤挤压到一个小空间里
带状光缆将高纤维密度与大规模熔接相结合。在带状光缆内部,导线在同一平面上彼此平行运行。(基本上,就是一组单根光纤被“带状化”压缩在一起。这样,带状中的所有光纤都可以同时拼接,从而减少端接所花费的时间。
以往,这些线缆并不以灵活性而闻名。它们仅沿其纵轴(称为“优先弯曲轴”)弯曲,并且处理起来可能很局促不便。为了避免因以错误的方式弯曲而损坏内部的光纤,制造商特意制造坚硬的带状光缆。虽然这保护了光纤的性能,但它使处理和拉动变得复杂。
带状线缆还要求在拼接之前对带状物进行分类和准备,以用于拼接托盘。
然而,有柔性带状线缆可以解决其中的许多问题。与传统带状线缆相比,它们以较小的外径和更高的灵活性提供最高的连接密度。(换句话说,它更易于处理和安装。分拣和带状化在工厂完成,与传统带状线缆(已经节省时间)相比,这进一步减少了安装时间。
可扩展光纤配线架管理光纤连接
光纤配线架(ODF)在高密度数据中心环境中管理光纤方面发挥着重要作用。它们可以处理大量的光纤连接,同时减少杂乱并改善跳线和连接器等设备的可访问性。
这些系统的可扩展性也很关键,因此它们可以适应不断增长的光纤数量,以支持更快的速度和带宽。通过能够随着时间的推移使用更多的接线盒、托盘和外壳升级系统,您可以充分利用宝贵的空间。
例如,模块化ODF可以设置在各种配置中(背靠背或侧对侧),从而提供更多扩展选项。
模块化ODF系统还使得随着光纤连接的增加而添加机柜变得简单。添加更多连接后,您可以部署更多机柜。
优化数据中心投资
随着数据中心速度的提高,Belden将继续与您合作,寻找能够在不影响性能的情况下支持高密度的系统和创新。
我们不仅擅长帮助数据中心为更高的速度做好准备,而且擅长优化投资以减少未来的开支。
观看网络研讨会,了解Belden数据中心解决方案。