使用REVConnect耦合器解决IDF机柜搬迁问题
安装障碍对于网络和数据中心技术人员来说并不是什么新鲜事。
客户改变主意了。预算需要重新分配。因为意外的物理限制需要更改设计计划。没有预警就要求提供新服务。领导层的变动激发了新想法。
安装人员向我们讲述了他们在现场亲身遇到的问题。然而,最近我们听说了一项特别的挑战:安装后的设计变更需要辐敷设更长的线缆。
以IDF机柜的定位为例。在项目团队、网络工程师和/或设施经理确定中间配线架(IDF)机柜位置后,安装人员就可以据此敷设线缆了。然而,有时在敷设了线缆之后IDF机柜会被移动。
此类变动可能因多种原因引起。例如,项目团队可能会找到一个具备以下特点的新位置:
- 具备更合适的环境条件(例如,较低的热量和湿度水平)
- 技术人员更容易进出进行维护
- 更有利于未来进行扩展
- 减少来自其他设备的干扰
- 提供更高的安全性
不知出于何种原因,这些最后一刻的变更似乎出现得越来越频繁。当IDF机柜搬迁时,通常需要更长的线缆距离。这会导致更高的成本和返工造成的时间损失,因为安装人员必须拆除现有线缆并更换为更长的线缆。
虽然IDF机柜搬迁就是一个例子,但在许多情况下,设计变更可能都需要跨越更长距离的线缆,包括:
- 建筑翻新需要超出现有线缆长度的连接
- 更改平面图 或家具布局以支持新配置
- 在新位置添加新设备(摄像头、数字标牌、无线接入点、照明灯具或门禁控制面板)
延长而不是更换线缆
当您在安装过程中必须适应诸如IDF机柜搬迁之类的情况时,除了更换线缆之外,还有另一种选择可以考虑:在需要更长的敷设距离时,可以使用Belden的REVConnect耦合器。
这种方法可以帮助您将现有线缆延长至新的机柜位置,而无需将其拆除后再更换为更长的线缆。这种方法节省了时间和资金,消除了返工需求,并且有可能享受Belden25年产品保修(通道长度不超过标准的100 m,最多包含两个额外的耦合器)。
这只是REVConnect耦合器部署方式的一个例子。它还可用于:
- 在集合点设施的任何面板中管理和整理布线基础设施
- 在壁挂式交叉连接设施中,对所有组件使用一种方法,从而简化和加速端接
- 作为室内/室外设施中使用的线缆的经济高效的过渡点
- 在标准KeyConnect硬件中创建无缝高效的网络连接
- 在机架中纵向而非横向安装交换机
- 在远距离设施中使用RemoteIP线缆
REVConnect耦合器给通道增加的串扰几乎为零,所以就其影响而言,该设备几乎不可见或透明。
在传统的RJ45封装中,需要根据所使用的线缆和连接器考虑各种因素和限制:信号衰减、串扰、阻抗匹配等。REVConnect封装消除了这些限制。由于组件的影响完全由系统控制,因此结果会保持更加稳定的性能。
了解REVConnect耦合器
当您面临具有挑战性的安装障碍时,我们的REVConnect耦合器可能会是您的解决之道。REVConnect耦合器支持最快的6A类端接,同时能够增加密度,提高灵活性,降低成本并保持可靠性。
它们带来零串扰,几乎没有给通道增加噪音,而且几乎不可见。如果您正在寻找一种能够创造无限可能性的连接解决方案,这可能会是您下一个项目的不错选择!
相关链接: