新闻发布

Belden推出Lite管理型交换机和全新Hirschmann操作系统

Belden

全新、易于使用的LEMUR Lite管理型交换机和Hirschmann入门级操作系统

 



密苏里州圣路易斯 - 2023年10月18日 -
全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布推出LEMUR Lite管理型交换机系列和Hirschmann入门级操作系统(HiEOS)。这种成本经过优化的新型LEMUR管理型交换机提供强大的功能,包括先进的安全性和全千兆以太网,可用于支持当今复杂的自动化环境。LEMUR交换机基于功能完善的全新HiEOS软件构建,具有直观的Web界面,简化了设置和维护,无需专门掌握信息技术(IT)专业知识即可操作。

 

面对数字化转型、安全威胁加剧和预算限制的挑战,企业需要能够以极具吸引力的价格提供必备功能和安全,以及坚固的设计。LEMUR交换机具有以太网供电(PoE)和PoE+选项,提供高达180 W的功率,无需单独供电和IP30保护,是根据国际电工委员会(IEC)62443-4-1安全标准开发的。

 

LEMUR Lite管理型交换机系列具有强大的优势,例如:

  • 易于配置和管理,无需通过用户友好的HiEOS Web界面进行IT干预。

  • 成本优化设计提供卓越的功能,包括全千兆以太网、高端口数和高级安全性。

  • 必备功能和高可靠性,提供“即装即用”功能,可简化维护并降低总拥有成本。

 

HiEOS在LEMUR交换机上运行,提供基本的第2层管理交换功能,如端口控制、远程诊断和PoE/PoE+选项。性能卓越的HiEOS提供一系列丰富的功能,包括:

  • 增强的安全性,包括SSHv2和多个权限级别,提供高可靠性。

  • 冗余协议,包括以太网环保护交换(ERPS)*、快速生成树协议(RSTP) 和介质冗余协议(MRP)客户端。

  • 接口包括命令行接口(CLI)、简单网络管理协议(SNMP)、JavaScript对象表示法远程过程调用(JSON-RPC)和用户使用非常方便的Hirschmann Web界面。

 

Belden产品经理Mariel Oettinger表示:“当今的企业面临不断增长的自动化和IT/OT融合需求,推动了收集、传输和分析大量数据的需求。LEMUR Lite管理型交换机系列通过易于使用的HiEOS Web界面,以成本优化、节省空间的设计提供所需的高级数据速率。这使企业能够获得所需的所有基本交换机功能,而无需为不需要的功能付费,同时简化交换机管理并降低长期成本。

 

LEMUR Lite管理型交换机系列可确保许多工业应用的耐用性和可靠性,包括制造、机器制造、食品和饮料、汽车和包装消费品,以及交通控制系统、火车站和机场。

 

详细了解全新LEMUR Lite管理型交换机系列

 

*以太网环网保护交换(ERPS)即将推出

 

 

关于Belden

Belden Inc.提供的基础设施使数字之旅变得更简单、更智能、更安全。我们逐渐将业务扩展到连接以外,通过以性能为导向的产品组合、具有前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案,实现从制造到创造的转变。凭借120多年积累的质量和可靠性,我们拥有了继续建设未来的坚实基础。我们的总部位于圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲都拥有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站www.belden.com;在Facebook、LinkedInTwitter关注我们。

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Scott Todd

市场通讯经理

(317) 316-6473

Scott.Todd@belden.com 

 

Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。