Belden PROVIZE套件简化网络规划、配置和调试
密苏里州圣路易斯 - 2024年2月15日 -全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布推出PROVIZE套件。PROVIZE套件是一个强大的网络管理软件套件,包括PROVIZE Planner网络规划和配置解决方案以及PROVIZE Explorer,可简化Belden设备的调试。
随着网络的扩展,工业组织需要能够缓解复杂程度不断升级这一问题的解决方案。借助PROVIZE套件,组织可以获得一个单一、直观的界面,能够在一个地方设计网络、验证其设计的可行性、获得准确的物料清单(BOM)和配置Belden设备。PROVIZE Planner软件提供拖放式网络规划,使用户能够根据网络意图轻松设计配置。PROVIZE Explorer检测尚未调试的设备,并允许用户验证安全认证并一次为多个设备建立密码和互联网协议4版(IPv4)地址。
PROVIZE套件具有强大的优势,例如:
- 无缝集成:PROVIZE Planner和PROVIZE Explorer与Belden PROVIZE套件无缝集成,通过单一界面支持简化网络规划、配置和调试。
- 易于使用:用户可以通过直观的软件快速规划网络和调试设备,无需完成学习曲线。
- 免费基础版本:组织可以免费获得PROVIZE Explorer和PROVIZE Planner的入门级解决方案的无限制安装。
- 付费PROVIZE Planner和PROVIZE Explorer版本:组织可以升级到付费PROVIZE许可证以访问高级功能。
“在开发PROVIZE套件时,我们强调创建提供丰富功能和直观用户体验的软件,”Belden产品专家Sina Mueller说。“借助PROVIZE Planner,用户可以在办公桌前设计网络和验证配置,并获得自动生成的物料清单,从而节省时间并降低成本。PROVIZE Explorer提供Belden设备的快速调试和Hirschmann设备接口的便捷接入,以最大限度地提高效率。
PROVIZE套件引入了新的增值功能,包括两种产品的用户体验(UX)增强、端口规划功能和命令行界面(CLI)模板,用于简化PROVIZE Planner中规划设备和子网配置的配置,以及在PROVIZE Explorer中配置多个初始IPv4分配。
有关新PROVIZE套件的更多信息,请访问我们的产品页面。
关于Belden
Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在Facebook、LinkedIn和Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[受保护的电子邮件]
Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。