新闻发布

Belden推出Hirschmann BXP(BOBCAT eXtreme Performance)管理型交换机

Belden
用于铁路车辆的紧凑坚固型EN 50155交换机。

 

密苏里州圣路易斯 - 2024年2月21日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布推出Hirschmann BXP(BOBCAT eXtreme Performance)管理型交换机。Belden旗下品牌Hirschmann久经考验的BOBCAT交换机系列的这一扩展产品提供紧凑的设计、增强的灵活性和互操作性,以及高达每秒10千兆位(Gbps)的速度,以满足铁路车辆应用的动态需求。

 

由于列车制造商和运营商希望连接更多的车载设备(包括数据密集型高速摄像头和互联网设备),他们需要强大的网络主干来提供持续的正常运行时间和准确的数据传输。坚固耐用的BXP具有强大的功能组合,包括紧凑的占地面积、众多端口数、高达10千兆位的以太网(GE)、以太网供电(PoE++)以及高可用性无缝冗余(HSR)和并行冗余协议(PRP)等协议,可以承受列车行进时的恶劣环境。

 

BOBCAT管理型交换机具有强大的优势,例如:

  • 高端口密度,包括20端口和28端口型号,可连接更多网络设备。

  • 强大的带宽和速度,多达6个10 GE端口,为未来扩展做好准备。

  • PoE ++高达120 W,可满足车载设备的高功率需求。

 

产品经理Santosh Chandrashekhar表示:“BXP是首款专为满足铁路车辆特定要求而设计的BOBCAT交换机,具有我们产品组合中最高的端口密度和最快的速度等独特功能。BXP通过简化的基于Web的配置、灵活的第2层或第3层交换机配置选项以及通过Hirschmann操作系统(HiOS)保障的高级安全性,增加了价值。凭借其高端口数、PoE++和低维护要求的组合,BXP还降低了总拥有成本。

 

BXP管理型交换机符合基本的铁路车辆标准,如欧洲标准EN 50155、EN 50121和EN 45545,适用于冲击、工作温度、电磁干扰、振动、耐火和其他条件。BXP已获得多项国际和行业认证,包括符合欧洲标准(CE)、国际电工委员会(IEC)以及化学品注册、评估、授权和限制标准(REACH)。 

 

关于Belden

Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[受保护的电子邮件]

 

Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。