新闻发布

Belden推出全新解决方案,为关键任务环境提供更好的连接、更快的速度和更大的功率

Belden
发布内容包括Belden的新型I/O体育场静压室线缆和门禁控制线缆、Lumberg Automation的新型LioN-X IO-Link集线器,以及Belden的REVConnect®连接系统、Belden Horizon™控制台和Hirschmann Industrial HiVision软件和BXP管理型交换机的增强功能。

 

密苏里州圣路易斯 - 2024年2月29日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)宣布推出旨在帮助关键任务环境发挥最佳性能的新产品。

 

数据编排和管理

  • Belden Horizon控制台更新包括一些增强功能,使各组织能够更好地控制数据收集和传输。工业环境现在可以使用Belden Horizon将OT数据发送到其云服务进行分析;它们还可以支持通过一个控制台连接同时连接多个远程网络。即将推出本地部署。

  • Hirschmann Industrial HiVision 8.4版本包括新的零接触设备更换配置。它还提高了MultiConfig功能的可用性,增加了来自最新HiOS固件的新对话和参数。

  • Hirschmann BXP(BOBCAT极限性能)管理型交换机是BOBCAT系列的扩展产品,提供紧凑的设计、增强的灵活性和互操作性,以及高达10 Gb/s的速度,以满足不断增长的带宽要求。

  • 新型Lumberg Automation LioN-X 16DIO IO-Link集线器LC可提供足够的电流,以支持大多数工业应用,而无需M12 L码预铸线电源连接。

 

数据采集与传输

 

 

详细了解这些解决方案及其支持的技术和应用类型。

 

 

关于Belden

Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

 

了解更多信息,请联系:

 

Lisa Williams

市场通讯经理

(317) 815-2402

[受保护的电子邮件]

 

Scott Todd

市场通讯经理

(317) 316-6473

[受保护的电子邮件] 

 

Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。