Belden推出单对以太网Lite管理型交换机
密苏里州圣路易斯 - 2024年3月7日 -全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)今天宣布推出Lumberg Automation制造的BEETLE但对以太网(SPE)Lite管理型交换机。作为Belden单对以太网连接产品组合的扩展产品,新型BEETLE交换机通过部署更细、更轻的SPE线缆,通过一对电线而不是标准以太网所需的两对或四对电线提供连接,使各组织能够降低网络复杂性。
随着数字化转型的加速,企业需要连接更多设备并传输更多实时数据,同时尽可能简化网络基础设施。凭借数据线供电(PoDL)、IP40保护和低功耗,Beetle Lite管理型交换机提供SPE连接,用于构建顺应未来的网络。
BEETLE Lite管理型交换机具有强大的优势,例如:
- 以太网传输距离至少达到1公里。符合10BASE-T1L长距离以太网标准。
- 节省空间。支持通过比传统以太网线缆更轻、更紧凑的单线对进行以太网传输。
- 降低网络复杂性。将传感器和执行器直接集成到网络中,无需增加网关。
- 简化配置和维护。通过减少使用的网关和协议,简化安装和维护并降低运营成本。
- 以更优的性价比和更低的长期总拥有成本提供VLAN等基本的精简管理型交换机功能。
Belden产品经理Timo Zipperle表示:“为了实现工业4.0和自动化目标,当今的企业纷纷部署顺应未来的网络,为实时通信奠定基础。BEETLE Lite管理型交换机提供了SPE功能,使得企业可以使用更细、更轻的Belden SPE线缆扩展自己的网络,从连接的现场设备中传输数据。组织能够访问更多边缘和云计算数据,从而能够做出更明智、更快速的决策,以提高运营绩效、加强安全防护。”
凭借其节省空间和长距离以太网传输的优势,BEETLE Lite管理型交换机可满足许多复杂工业环境的需求,包括汽车制造、物料搬运、物流和内部物流。
关于Belden
Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在Facebook、LinkedIn和Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[受保护的电子邮件]
Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。