Belden为离散制造业的最终用户推出新的解决方案能力
密苏里州圣路易斯 - 2024年5月1日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden(纽约证券交易所代码:BDC)今日宣布为离散制造业提供颠覆性的全新网络和数据能力。最初的三种能力——网络韧性、边缘计算和数据互操作性——是通过Belden Horizon实现的,Belden Horizon是一个将硬件、软件和服务整合到一个单一来源的平台。这些能力也是Belden旨在满足客户需求的解决方案驱动型方法的基石,这类方法通过缜密的对话明确业务需求,并达成预期结果。对于包装消费品和汽车(离散)制造商来说,这意味着帮助推进他们的数字化之旅,以释放向工业4.0转变所带来的效率和洞察力。
当今的生产线从互联操作技术(OT)设备生成大量数据。当离散制造商发展其网络基础设施和数据运营时,他们可以收集并理解这些高价值数据,从而推动生产力的提高并增加收入。Belden提供的解决方案可连接工厂的方方面面——机器、人员、流程、机器人等。通过在边缘快速安全地收集和分析重要的性能数据,Belden解决方案将数据转化为可操作的见解,从而为运营和盈利做出更好的决策。
Belden的最新功能解决了常见的离散制造痛点,使制造商能够最大限度地减少计划外停机时间,进行实时分析并克服数据孤岛:
- 网络韧性。Belden的解决方案将所有机器和资产连接到网络,以消除盲点并确保承诺的带宽,而无需更换现有技术,从而改善网络韧性和生产正常运行时间。制造商可以保护网络免受流量激增和网络安全威胁的影响,并构建网络冗余以维持可靠的服务并优先支持关键应用。
- 边缘计算。Belden解决方案能够在生成数据的机器、设备和装置附近进行数据处理,使人们能够访问、分析和处理信息,从而更快地解决本地问题,并减少向云端传输的数据。边缘计算使制造商能够将敏感数据保留在本地,同时推动实时数据分析和网络性能监控,以快速识别、优先确定并解决意外问题。
- 数据互操作性。无缝转换和汇集各种来源、格式、协议和站点的数据,为应用和分析提供支持,以便做出更好的决策。Belden解决方案将以前不兼容的专有协议转换成一种通用语言,以整合OT数据并获得更丰富的见解。
工业自动化解决方案全球产品和解决方案副总裁Vinod Rana表示:“作为工业领域长久以来公认的领导者,Belden的产品组合超越了我们的传统线缆、交换机和路由器的范围,进而为我们的客户提供网络和数据解决方案。随着我们为离散制造商推出的新能力,我们正在解决数字化转型和工业4.0的现实问题 - 连接和保护更多设备和设备,提取更多数据并将数据用于有意义用途的需求。通过帮助制造商构建更具韧性的网络,利用边缘计算的力量,统一和转换数据,我们使他们能够创建一个强大的网络主干网,满足当今的需求,同时为未来的雄心壮志进行扩展。”
Belden的能力结合了作为网络和连接创新者具备的一流的产品、服务和120多年的深厚专业知识,使制造商能够端到端地现代化、优化、自动化和保护其网络。借助Belden解决方案,离散制造商可以实现全厂范围的可见性,组织数据用于重要用途,降低总拥有成本,并获得强大的业务成果。
获取有关Belden离散制造新能力的更多信息。
关于Belden
Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在Facebook、LinkedIn和Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
Scott.Todd@belden.com
Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。