Belden推出在不牺牲任务关键型性能的情况下改善安全和安保的解决方案

Belden
发布内容包括Belden的LSZH Cca级OSDP线缆、NewGen多导体和线对LSZH线缆,和EN/IEC认证经典/电子线缆,以及新的Belden PROVIZE功能、Hirschmann防火墙和ProSoft基金会现场总线FF链路。

 

密苏里州圣路易斯 - 2024年8月29日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)宣布推出专为在关键应用中提供安全、高质量性能而设计的新产品。

 

数据采集与传输

  • Belden LSZH(低烟无卤)Cca级OSDP(开放式监控设备协议)线缆是该公司OSDP门禁控制线缆产品组合的最新成员,旨在遵守欧盟委员会的标准。这些线缆符合火焰蔓延、放热和烟雾产生的标准,因此可以可靠地连接安保和门禁系统,同时确保在火灾时发挥高性能。

  • Belden NewGen多导体和线对LSZH线缆产品组合已经扩容,纳入了符合欧洲建筑产品法规(CPR)指南的具有增强阻燃等级的产品。这些线缆采用LSZH设计,具有增强的安全功能,可在发生火灾时发挥作用。

  • Belden EN/IEC级经典/电子产品产品组合现在包括LSZH护套型线对和多导体线缆,具有增强的耐火性能,符合欧洲CPR准则。

数据编排和管理

  • Belden PROVIZE套件提供新功能,包括使用Belden BOBCAT和GREYHOUND交换机、子网和MRP子环配置、CLI导出和模板堆叠功能进行网络规划。该套件还具备PROVIZE Planner Essentials许可证。

  • Hirschmann EAGLE40-4F工业防火墙提供深度数据包检测和先进的网络安全功能。作为EAGLE40系列的一成员,此类防火墙具有坚固的设计和众多的认证,使其成为保护关键工业应用的理想选择。

  • ProSoft技术基金会现场总线FF链路允许用户将基金会现场总线(FF)H1设备连接到EtherNet/IP™控制器(作为目标端或发起端)。此类链路还可用于使用Modbus TCP协议将FF设备数据传输到Modbus客户端或服务器。

要了解有关这些新产品及其支持的技术和应用类型的更多信息,请访问 www.belden.com/new-products

 

关于Belden

Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在FacebookLinkedInTwitter上关注我们。

 

了解更多信息,请联系:

Scott Todd
市场通讯经理
(317) 316-6473
[受保护的电子邮件]

 

Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。