Belden宣布与亚马逊云科技物联网SiteWise Edge进行新的集成,以简化与亚马逊云科技的云连接
密苏里州圣路易斯 - 2024年9月4日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)很高兴地宣布将其CloudRail软件功能与AWS IoT SiteWise集成。Belden于2023年收购的CloudRail支持基于云的设备管理,允许用户在全球范围内部署、管理和更新边缘设备。其完全托管的解决方案在将数据发送到任何云之前会在本地预处理数据。此次整合将AWS的数据服务和CloudRail的协议管理软件结合在一起,用于棕地和绿地数据采集,为客户提供综合性数据解决方案。
整合解决方案使客户能够使用CloudRail的成熟软件功能轻松地将其工业资产和传感器连接到AWS云。CloudRail旨在简化和标准化来自任何工业环境的数据发现、获取和规范化,并以即用形式交付数据。然后,收集的数据被无缝摄取到AWS IoT SiteWise Edge中进行本地处理、监控和存储,同时还与AWS云中的AWS IoT SiteWise同步,在整个企业范围内实现可见性和高级分析。
CloudRail和AWS IoT SiteWise Edge集成带来的主要优势包括:
- 加速实现价值:CloudRail对超过12,000个传感器定义的即插即用访问,再结合数据规范化功能,显著减少了将工业资产连接到AWS IoT SiteWise所需的时间和精力,使客户能够在数小时而不是数周内开始利用其数据。
- 简化的边缘到云数据流:借助单一、统一的解决方案,客户可以无缝地获取、处理数据并将其从边缘传输到云,从而消除对复杂集成的需求,并确保整个旅程中的数据一致性。
- 可扩展且安全的设备管理: CloudRail基于云的设备管理功能使客户能够从一个集中式平台安全地部署、管理和更新数千个全球分布的边缘设备。
- 广泛的资产和协议支持:CloudRail广泛的库可确保与现代和传统工业设备的兼容性。现代机器可以通过OPC-UA等标准协议无缝连接,而棕地场景则受益于使用辅助传感器改造旧资产。此外,Modbus还可以为电表等设备提供高效连接。
Belden数据软件应用全球产品线管理负责人Matthew Wopata表示:“CloudRail与AWS IoT SiteWise Edge的集成为我们的客户提供了强大而精简的工业数据采集和分析解决方案。这标志着Belden及其品牌帮助世界各地的公司在边缘收集数据的最新方式,让他们可以利用这些数据来改进流程和提高效率。”
CloudRail集成的设置为用户进行了简化:在AWS控制台的下拉选项中,用户只需将CloudRail的软件添加为其IoT SiteWise Edge网关的数据源即可。要将传感器、智能电表和OPC UA服务器设置为现场设备,用户将被定向到CloudRail设备管理云(DMC)。其他一切操作都在AWS中自动完成。这使最终用户能够受益于CloudRail解决方案的简便性,而无需部署物理边缘网关。
CloudRail与AWS IoT SiteWise Edge的新集成是Belden和AWS之间的最新合作,现已向客户提供。要了解更多信息,请于9月9日至14日,参观在芝加哥举行的国际制造技术展览会(IMTS)期间设置的AWS展位。
关于Belden
Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在Facebook、LinkedIn和Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
Scott.Todd@belden.com
Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。