Belden推出新型M12推挽式连接器
密苏里州圣路易斯 - 2023年9月19日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden今天宣布推出符合国际电工委员会(IEC)标准61076-2-010的新型Lumberg Automation M12内置推挽式连接器。M12推挽式连接器采用安全、快速锁定的接触方式,非常适合在恶劣环境中使用,以防止意外断开导致停机、中断数据收集或造成安全隐患。
随着企业追求数字化转型,连接更多运营技术(OT)设备和信息技术(IT)系统使他们能够收集和传输更多数据,延长正常运行时间并提高运营效率。M12推挽式连接器以其简单、安全的接触方式以及X码、D码和A码变体产品组合满足各种工业和运输用例。
M12推挽式连接器具有强大的优势,包括:
- 创新的新技术,即使在狭小的空间内,如输入/输出(IO)模块或开关上,也能确保牢固接触,无需扭矩工具。
- 通过消除拧入连接器的需要简化安装和维护,从而将安装时间缩短多达80%。
- 卓越的侵入保护和抗振性,可承受恶劣运输和工业环境的条件。
Belden产品经理Artjom Bil表示:“当今的工业、运输和自动化环境需要持续的正常运行时间和从OT设备收集可靠的数据。M12推挽式连接器为企业提供了可靠连接所需的快速、有保证的牢固接触,无需工具或拧紧。这些连接器非常适合在现场和狭小的空间内使用,并符合振动、盐雾、焊接火花、化学品和外力的耐受标准,可承受具有挑战性的条件。”
M12推挽式连接器可满足多个行业的严格要求,包括铁路机车车辆、港口、内部物流组织、供应链和物料搬运业务以及传统的自动化环境。
关于Belden
Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在Facebook、LinkedIn和Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Scott Todd
市场通讯经理
Scott.Todd@belden.com
Belden和Belden标志是Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。