Belden荣获《布线安装与维护》杂志颁发的六项创新奖
密苏里州圣路易斯 - 2024年9月20日 - 全球领先的网络基础设施和数字化解决方案供应商Belden Inc.(纽约证券交易所代码:BDC)很高兴地宣布,作为2024年布线安装和维护创新奖计划的一部分,其六款产品被认定为金奖获得者。
1. 室内/户外静压室体育场线缆和连接
Belden的室内/户外体育场静压室线缆专为体育场馆设计用于户外、地下导管和架空应用。凭借针对室内空气处理空间的CMP等级,它们可以安装在任何地方而无需分界。这种线缆还可以在介于室内和户外环境之间的应用中运行,从广播车到摄像机均可使用。这使得安装速度更快,并支持更简单的规范。
2. FX ECX壁挂式光纤机柜
FX ECX壁挂式光纤机柜让安装人员在机架安装系统不合适时可以利用免费空间。配线架在紧凑的壁挂空间中容纳多达192个连接,在不占用空间的情况下拉近光纤与用户和设备的距离。业主现在可以在最初不支持光纤网络的区域托管光纤连接。嵌入式安装孔便于安装;可拆卸的外摆式盒式导轨组件便于出入检修,并允许技术人员将模块移动到更舒适的工作空间。
3. DuetConnect混合端接盒
这种可堆叠的端接盒可实现混合线缆的简单、清洁、高效的端接,同时在一个端接盒内分隔铜缆和光纤,以确保适当的性能。DuetConnect混合端接盒使端接更快,消除了返工,支持快速可扩展性和更高的密度,并可作为端接点将电力输送到新的地方。
4. RemoteIP线缆
RemoteIP线缆可解决分类布线不足的环境中的问题。这些线缆为最远215米外的远程IP设备提供数据和电力,通过消除对新电信机房、媒体转换器或扩展器的需求,降低成本并优化空间。它们可与符合IEEE应用标准的任何设备或交换机配合使用,包括IP摄像机、建筑传感器和PoE LED照明装置。
5. “改善患者体验”展示
“改善患者体验”展示是Belden芝加哥客户创新中心的一部分,是对医疗保健的沉浸式重新设计,引领行业专业人士体验未来。参观者将亲眼目睹集成技术和融合网络如何改善特定医疗保健场景的结果,例如患者咨询、战争伤员和急救飞机紧急救护。本次展示让医疗保健领导者深入了解智能互联医疗保健环境对患者满意度、设施运营以及员工敬业度和保留率的影响。
6. OptiTuff连接和线缆管理
OptiTuff迷你光缆的现场端接连接为安装人员提供了快速、简便的安装以及与畅销的FX熔接光纤接头和FX ECX配线架系统兼容的新选择。安装人员现在可以在更广泛的光纤应用中使用OptiTuff,同时保持快速、简单的安装并改善线缆管理。
由《布线安装和维护》杂志管理的布线安装和维护创新奖计划审查并认可结构化布线行业中布线和通信技术产品和系统最具创新性的应用。获奖者于2024年9月16日在拉斯维加斯举行的BICSI第2024届秋季会议上接受表彰。
详细了解这些获奖产品,以及它们支持的技术和应用类型。
关于Belden
Belden Inc提供基础设施,使数字旅程更简单、更智能、更安全。我们的业务逐渐扩展至连接业务以外 - 从我们制造的产品到我们通过性能驱动的产品组合、前瞻性的专业知识和专门构建的解决方案实现的目标,均有涉及。凭借120多年的质量和可靠性的传统,我们为继续建设未来奠定了坚实的基础。我们的总部设在圣路易斯,在北美、欧洲、亚洲和非洲均有制造能力。如需了解更多信息,请访问我们的网站:www.belden.com;在Facebook、LinkedIn和Twitter上关注我们。
了解更多信息,请联系:
Lisa Williams
市场通讯经理
[受保护的电子邮件]
Belden、Belden标志、Belden Horizon、Hirschmann和Lumberg Automation均为Belden Inc.或其附属公司在美国和其他司法管辖区的商标或注册商标。Belden和其他各方也可能拥有本文中使用的其他术语的商标权。