丹佛市改造交通控制网络运营
为了应对人口和基础设施的增长,科罗拉多州最大的城市丹佛市县对其交通控制网络进行了升级。尽管丹佛地区规模庞大且运营复杂,但城市官员现在可以使用可靠、高性能的下一代技术自信地管理他们当前和未来的交通控制需求。
这是一段摘录。在此处阅读完整的案例研究。
作为美国人口最多的20个城市之一,这对丹佛市县来说是一个不小的成就,在其主要设备被长期供应商停产后,丹佛市县开始了现代化之旅。丹佛的网络已经经历了几十次现有技术的故障,随着其主要技术人员的退休,他们必须迅速采取行动。城市规划者有理由开始担心,停滞和中断,或者最坏的情况,即系统完全崩溃,会造成不利影响,这只是时间问题。
随着丹佛人口的持续快速增长,其交通控制网络 (TCN) 目前由超过6,000台设备组成,传统系统已无法满足这一需求。对于这个大型项目来说,网络的不断扩张不可避免。其庞大的规模和复杂性需要一个高度可配置、可靠和可理解的解决方案,可以随着其网络的发展而扩大。
深入了解
交通控制系统对于车辆和行人交通的有序移动以及确保安全和稳定的机动性至关重要。交通灯、摄像头、传感器和其他连接是大城市不可或缺的一部分。尽管公众依赖道路信号的组织结构和正常运行时间,但许多人并未意识到有效管理这些系统所需的资源。
对于任何TCN项目,信号管理都包含许多活动部分。除了维护中断外,团队的任务还包括地理配置、人口与信号数量的比例安排、拥塞缓解、信号定时等。
越来越多的高吞吐量设备(例如摄像头)只会增加复杂性。 虽然交通部门依靠主动的优先级排序和信息收集来加快关键数据传输,但更高的带宽要求给传统系统带来了问题。作为交通行业最引人注目的服务之一,官员们必须优先考虑交通工程和运营。
挑战
市政工程师们寻求一种解决方案,它可以扩展到足以满足丹佛快速和不断变化的基础设施的需求。在选择供应商时,可靠性、易用性和可防御性是首要考虑因素,但对丹佛的工程师来说,最重要的是全时性。
对于这种转变,面向未来的基础设施意味着:
- 注重设计。丹佛的现有布局几乎不需要冗余功能和分段,这意味着网络需要根据快速发展的物联网设备安装进行彻底的重新设计。
- 使用传统设备进行配置以最大限度地减少停机时间。为了确保连续性并避免任何形式的重大网络故障,该市需要技术来遵守当今联网的物联网交通设备中的负载和安全规范,而不中断指导现有交通运营的功能。
- 更高的带宽和可扩展性。之前的迭代在滞后或长时间的交通信号延迟方面存在明显的性能限制。为了进行补救,在不更换其他设备的情况下提高网络容量以提高吞吐量也是关键。
- 用户友好型维护。交通运营对任何城市来说都是至关重要的任务,必须尽快解决停机问题。在这种环境下,配置过于复杂的系统并不实用。除了涉及维护和保养的人员之外,还需要网络设计和维护方面的知识。
“从CV技术到UPS系统,交通运营现场设备越来越依赖于IP网络设备。我们需要经过现场强化、可靠、高带宽的网络交换机,以满足快速变化的传输系统设备。我们与Belden合作的决定为我们提供了适当的边缘部署设备,因此我们可以继续安全有效地实现我们的交通系统现代化。”
-Michael Finochio,丹佛市县工程经理
解决方案
作为规划过程的一部分,管理人员和Belden的工程师在现场进行合作,找出未来可能出现问题的地方,并定制具体计划。
像丹佛的全市交通系统这样庞大而复杂的网络实际上无法在单个实例中转换为新平台。这种大规模转换将继续分阶段进行,以确保性能和正常运行时间,同时在后端建立保障措施和冗余。
为什么冗余很重要
Belden网络解决方案的核心是核心冗余环形拓扑,它形成了多个子环,为丹佛的TCN提供冗余网络连接和稳健性。
通过使用这项技术,与整合其他冗余技术相比,Belden大大增加了网络的可用性和弹性,提供了多种通信路径。除了推荐的工业级设备外,Belden还具有容错网络的优势,可以处理在很短的时间内连续发生的多个故障。
该设计集成了稳健性和应急措施,使TCN能够透明地运行,无论出现什么样的中断,无论是网络故障、铜缆或光缆断开,还是其他意外情况。从本质上讲,工业环形拓扑结构使得在设计或维护方面几乎没有经验的工程师可以进行更加无缝和全面地过渡。
结果
丹佛市县依靠Hirschmann产品改造其TCN运营。
Belden能够支持丹佛市县的交通网络升级,这在一定程度上要归功于我们与AM Signal的合作。AM Signal帮助支持网络的规划、设计和实施。
“我们的合作为丹佛市县配备了最可靠的高带宽交通信号网络系统之一。每天,越来越多的额外IP现场设备依赖于关键的时间敏感信号控制。连接交通信号和交通操作中心的通信设备必须快速、可靠且经过现场强化。凭借AM Signal的经验和对Hirschmann的信任,我们为丹佛市县提供了多层设备,以高效可靠地执行必要的任务。”
Zac Ward,AM Signal销售总监