嵌入式以太网技术
嵌入在I/O、HMI和驱动器等终端设备中的以太网交换机可以降低安装网络成本、简化网络设计、提高性能并实现更灵活的拓扑结构。
嵌入智能日趋成熟
如今,98%的以太网交换机仍然是独立的装置。这种物理分离清楚地区分了通信任务和应用程序过程;尽管如此,降低成本和节省空间的要求不断增加,正在推动工业机器自动化组件中的嵌入式交换。
第一批板级设计系统的托管以太网交换机是在几年前推出的
这些交换机用于集成在自动化组件的主板上。正如嵌入式智能已经在我们日常生活中使用的机器中无处不在,嵌入式以太网是工业应用的未来方式。机器制造商将能够开发占地面积更小、功能更强大的系统,因为作为系统一部分的机器将能够“表达”基于以太网的自动化协议,例如ProfiNet、Ethernet/IP 和 EtherCAT。
从头开始将以太网技术集成到机器的自动化组件中并非易事。嵌入式以太网板填补了大型独立以太网交换机和交换芯片之间急需的空白,这仍然需要大量的设计工作才能像智能工具一样嵌入到自动化组件中。这些新的嵌入式以太网交换机提供了近乎“插接式”的以太网功能,并极大地减少了自动化组件制造商将生产设计迁移到最先进的以太网支持产品所需要的时间。
组件设计人员不再需要掌握不同的技术(以太网),而是可以专注于他们的专业领域。组件制造商不仅从上市时间的角度获胜,而且嵌入式以太网交换被认为对机器制造商及其客户有利,因为它减少了解决方案在空间稀缺的设施中的占地面积,并且节省了成本和复杂性。更低的设计风险和更高的客户感知价值构成了强大的组合。
嵌入式以太网交换机(小板,顶部)与自动化组件的主板组装在一起。
相关资源
白皮书