当数据中心布局造成可访问性问题时该怎么办
数据中心对变化并不陌生。布局会随着时间的推移而演变,以优化性能并适应新技术和运营要求。
如果在最初的设计中就考虑到了进步和发展,那么重新配置布局以适应新技术和运营要求的变化应该不是问题。
但是,如果未考虑这些因素,在改变数据中心布局时可能会遇到麻烦。
举个例子:我们曾与一个数据中心团队合作,他们在更改布局后,再也无法打开配线架。为什么?因为电源开关挡住了路。这显然妨碍了他们排除网络故障、添加和删除连接以及确保电缆正确连接和标记的能力。
在数据中心,这样的问题是如何产生的?
可能的原因有很多。例如,在初始设置过程中,对设备和摆放位置的沟通不畅和/或规划不足,可能会从一开始就导致类似的设计冲突。
缺乏灵活的模块化设计通常意味着设备必须保持在固定位置,从而限制了添加新组件时的可行选择。现有的组件无法移动、重新配置或重新定位。
有时,数据中心布局在一开始是可行的,但随着时间的推移所做的更改会导致问题。例如,在未考虑空间要求、连接需求或相邻设备的情况下将新设备添加到机架和机柜中,设计冲突就可能造成障碍,从而影响性能。
在其他情况下,随着数据中心密度的增加,数据中心管理人员面临着空间限制。这可能迫使他们将设备放置在明显狭小的空间内,其中一个设备会妨碍另一个设备的访问或功能。为什么会这样呢?因为他们别无选择。
改善配线架可访问性的途径
信不信由你,我们见过很多与上述情况类似的情况,数据中心管理人员难以维持配线架的可访问性。如果没有适当的规划,插头、配电单元(PDU)、垂直管理器甚至线缆本身都可能阻碍对配线架的访问。
在上面的例子中,交换机无法移动,配线架也无法移动。在这种情况下,我们经常发现客户来问我们:“我们能做些什么来解决问题?我们还有什么其他选择?”
每次收到这样的请求时,我们都会确保了解问题的全部范围、现有的解决方案、组件无法正常工作的原因以及可以采取哪些措施来纠正这种情况。这通常意味着:
- 询问有关现有设置和正在使用的产品的具体细节,以及已经尝试过的临时解决方案
- 直观评估情况,无论是通过照片、视频、虚拟参观还是现场参观
- 分析数据中心布局,首先确定可访问性存在的原因(设计缺陷、规划不善、空间限制,还是其他原因?)
- 提出可能的解决方案来解决设计冲突,以便数据中心管理人员可以轻松安全地访问配线架
针对电源开关干扰配线架的问题,我们的答案是量身定制一个V形配线架。斜角设计增加了配线架前部的间隙空间,便于检修。它还能引导电缆进入端口,降低缠绕风险并改善电缆管理。
为了解决类似的问题,我们还设计了两端窄、中间宽的跳线槽。窄端可以放置在狭小的空间内,而中间仍有足够的空间用于整理线缆。这使得数据中心管理人员能够绕过垂直管理器、PDU或电缆等障碍物,以访问配线架。
有时,我们为解决特定客户的特定问题而设计的定制解决方案会成为标准产品。我们的零U型垂直插接线就是一个很好的例子。我们最初是为一个需要腾出宝贵的机架空间来安装其他设备,同时又要在机柜中容纳光纤和铜缆的客户而设计的。如今,任何数据中心客户都可以根据自己的选择将其纳入数据中心布局。
您的数据中心策划者
无论您身在何处,我们的内部数据中心专家、工程师和专业人员都可以参与您的流程。他们是完整连接解决方案的幕后策划者,这些解决方案出现在世界各地各种规模的数据中心基础设施项目中。
由于我们协同工作,我们将与您一起探索和产生想法。我们可以公开讨论想法,分享建设性的批评意见并庆祝成功。协作带来创新,而创新有助于您的组织蓬勃发展。
相关链接: