工业自动化

网络评估在工厂网络升级中的作用

James Stokes
网络评估可以采集有关网络运行状况、性能和适用性的见解,从而为工业网络提供所需的关注和专业知识。

 

 

在当今的工业制造环境中,随着行业向智能工厂和供应链数字化迈进,流程和需求正在迅速变化。

 

因此,工业网络也必须不断发展,以支持新的应用和技术,以及数据分析所需的扩展功能。

 

现代工业网络必须能够积极应对和响应持续的挑战和优先事项,例如:

  • 设备可互操作性 ,确保系统可以通信
  • 监管合规性,避免责任和安全问题
  • 不断发展的网络威胁布局,以保护信息
  • 随着一些工人即将退休,维护团队内部面临知识流失

但最重要的是保持生产连续性。由于网络停机而导致的任何运营中断都可能产生深远的后果,不仅会影响生产计划,还会影响收入、与客户的关系、安全以及市场信誉和声誉。

 

传统基础设施的风险

为什么制造商继续坚持使用传统的工业网络,即使他们的领导者了解这可能会带来的风险?

 

老化的网络基础设施通常仍然存在,因为人们不愿意中断运营以实施升级,这是可以理解的。毕竟,出于任何原因的计划或计划外停机时间都会导致问题。(在改进网络时,可以采取一些步骤来避免中断,但这是另一篇博客的主题。)

 

但是,仅仅为了避免升级的麻烦而忽视网络基础设施,其自身也会产生一系列后果:

  • 因维护或性能问题导致的停机
  • 运营效率降低,员工生产力下降
  • 安全漏洞
  • 扩展困难
  • 与新技术不兼容
  • 错失了根据工业设备见解实现技术和流程标准化的机会

通常,负责这些工业网络的运营技术(OT)团队要承担各种职责,而工业网络可能不是他们的主要专业领域。相反,他们可能更专注于设备管理和过程控制等事情。这可能会使潜在的网络升级任务变得更加艰巨。

 

为了确保工业网络获得所需的关注和专业知识,外部指导可以帮助您获得有关网络运行状况、性能和适用性的见解。

 

全面网络评估的价值

网络评估可对您的运营进行全面评估,让您的团队深入了解您的数据工作流和数字化成熟度。

 

对于考虑未来网络改进的工厂来说,网络评估可能是良好的第一步。它可以识别现有问题和需要立即注意的问题,帮助您确定升级的成本和好处,并了解与升级相关的潜在风险(包括可能涉及的停机时间)。

 

为了全面了解您的网络,我们认为评估五个方面的性能非常重要:

 

1. 设施

确保您的网络符合您设施的应用需求、安装环境以及管理、安装和文档记录的最佳实践。

2. 功能

评估冗余功能和数据传输性能,确保最佳性能和正常运行时间。

 

3. 可维护性

评估运营、维修时间、监控和远程访问,以简化和改进网络维护流程。

 

4. 现代性

分析硬件、软件、协议和数据技术,确保您利用尖端解决方案来提高网络性能和面向未来。

5. 安全性

评估架构/拓扑、设备配置和维护实践,以加强分段、访问控制和安全思维。

 

我们的网络评估服务方法

Belden的专家将这种全面的方法应用于网络评估。

 

一旦他们的评估完成,他们就会从这五个维度上创建您的网络性能的直观呈现,以帮助您准确了解您的网络目前的性能以及最需要改进的地方。

 

我们还提供一系列量身定制的建议,向您展示如何提高这些领域的绩效,并根据贵公司的目标和资源可用性确定优先级。

 

我们的方法不仅为您提供对现有网络的可见性和控制,还为未来的改进奠定基础。通过采集您网络的当前拓扑结构、基础设施设备和状态,我们可以帮助您识别当前状态和期望的未来状态之间的差距,使您能够让生产按照预期运行,并在此过程中做出明智合理的决策。

 

准备好迈出增强网络基础设施的第一步了吗?

 

 

相关链接