智能交通系统改善道路安全的4种方式
由于远程工作和出行受限,新冠疫情可能延误了世界部分地区的交通,但车辆已经恢复上路——几乎达到了疫情之前的水平。
例如在2019年,美国道路上的车辆行驶里程为3.26万亿英里。这一数字在2020年COVID-19疫情期间下降至2.9万亿,但在2022年又恢复至3.17万亿。
随着交通状况恢复到并最终超过现有水平,智能交通系统(ITS)解决方案将会帮助驾驶员改变出行方式。
在这里,我们概述了智能交通系统收集的四种类型的数据,以帮助城市、市政当局和州当局提高道路安全性。
1. 监控和响应不断变化的车流量
交通问题通常与出行车辆数量的增加有关。同一条道路每天的车流量可能会根据当天时段、天气、季节等因素而变化。
智能交通系统可以帮助根据这些不断变化的车流量同步并自动调整交通信号时间。该系统还可以向动态标牌、联网智能车辆和计划未来行程的驾驶员发送实时路况信息,以帮助他们确定是否应该提前离开或找到替代路线。同时,该系统可以提醒交通部门注意车流量上升,以便在需要时采取措施防止拥堵。
例如,纽约市交通部正在投资连接基础设施和10,000多个十字路口的自适应信号,以根据车流调整绿灯的时间。
作为该市Midtown in Motion项目的一部分,该计划已将率先部署区域的出行时间缩短了10%。
2. 提醒可能拥堵的区域
当出行需求超过道路能力时,就会造成交通拥堵。随着车流量的上升和拥堵的加剧,使用这些道路的人们会浪费宝贵的时间和燃料。事故的可能性也可能增加,因为车距缩小和失去耐心都会导致紧随行驶或频繁变道等行为。
智能交通系统可以收集和报告有关拥堵区域的信息,以及可能导致堵车的原因:例如信号中断、事故、施工区域、天气或阻塞道路的车辆。这些更新可以与现场司机以及负责缓解问题的幕后工作人员共享。
3. 实时报告道路状况
科罗拉多州交通部使用ITS解决方案来提高安全性。道路摄像头和传感器收集有关天气和车流量的数据,然后通过光纤网络汇总并馈送到云端进行实时处理和分析,以确定这些变量的共同作用是否证明出于安全目的需要更改限速。
例如,如果道路开始结冰,结冰信息会自动传达给数字标牌,以便降低显示的速度限制以减慢驾驶员的速度。
4. 检测事故和紧急情况并做出反应
智能交通系统可以监控和沟通潜在的致命交通危险,例如逆行司机。
它们还可以实时检测事故发生的时间和确切位置,并立即将通知发布到动态道路标牌上,通知联网智能车辆的驾驶员,并提醒执法和应急响应,以防止延误医疗服务。
它们还可以改变计划的信号时间,例如优先考虑十字路口的紧急车辆交通。
更智能的技术等于更安全的道路
Belden可以作为您的合作伙伴,创建支持智能交通系统的网络架构,通过同时管理来自多个来源的大量数据,如摄像头、探测器、交通灯、仪表、传感器、应用程序和联网车辆,使智能道路成为可能。
我们将帮助您建立强大、安全的网络主干,为ITS解决方案提供支持,并通过提高可见性和远程监控为未来的公路出行做好准备。