物料搬运自动化:5个原因表明其重要性
在物料搬运中,效率至关重要。从协作机器人和自动导引车(AGV)到自动存储和检索系统,业界的最新技术证明了效率对生产、仓储和计划流程的重要性。
生产设施通过物联网和IT-OT融合等概念优化现有流程,从而取得领先。物联网解决方案促进了IT和OT的集成,并实现了机器和设备联网,因此设施可以实时收集和分析有价值的数据,以消除延迟、瓶颈和停机时间。
物料搬运加速实现自动化的原因有很多,但归根到底是:建立更加精简的生产流程。以下是自动化帮助物料搬运企业在快节奏市场中超越竞争对手的五种方法。
1. 在减少处理时间的同时增加产量
与人工相比,自动化工作流和流程有助于仓库以更快的速度搬运大量货物,从而更快地处理、移动和存储产品,因而在减少处理时间的同时增加产量,提高订单履行能力并降低成本。
2. 提供工作环境安全性
自动化物料搬运系统,如自动存储和检索系统或自动叉车,可以处理通常被认为困难、沉闷、肮脏和/或危险的任务。这些涵盖从提升重物到执行重复不适的任务。
这使员工不必从事危险或耗费体力的工作,从而降低了工伤、劳损或事故风险,并减轻了压力,从而对生产力和效率产生积极影响。它还降低了出现错误或缺陷的风险。
3. 确保改善质量控制
物料搬运自动化有助于在将产品运送给客户之前识别不符合预定质量标准的产品。这提供了另一层质量保证,还可以减少产品召回导致的潜在后果。
合适的技术还可以提供有关产品缺陷的实时数据和分析,以帮助物料搬运企业逐步不断提高质量。例如,为了快速解决潜在问题,可以利用数据揭示需要改进或培训的特定领域或工人群体。
4. 降低人工成本和要求
众所周知,人才短缺影响了物料搬运。最近对2,000位供应链领导者开展的一项调查显示,超过一半的人认为雇用和留住合格工人是他们面临的最大挑战,紧随其后的是人才短缺。
自动化是弥补这一缺口的一种方法,即使很难找到工人,也可以保持物料搬运流程的正常运行。通过介入执行通常需要工人完成的任务,例如拣选或驾驶叉车,物料搬运自动化还可以降低劳动力成本并减少某些工作所需的工人数量。通过自动化完成日常任务,员工可以专注于需要其专业技能和知识的更复杂的项目。
5. 优化占地空间
将自动化融入物料搬运实践之后,通常更容易利用垂直空间:物料可以存放得更高,并堆叠在一起。
也没有必要为工人留下那么多的“空间”来走动和操纵设备。
通过释放空间,物料搬运企业可以在不投资更多面积的情况下进行扩展,或者他们可以带来更多的增值服务。
开启您的数字化之旅
随着物料搬运自动化成为主流,也为这些环境中的领导者带来了新的挑战:复杂性增加、需要跟上维护的步伐,以及防范网络威胁的重要性等等。
为了利用自动化,物料搬运企业需要确保他们在数字化转型方面拥有专业知识和经验。这种见解可以来自内部团队或值得信赖的第三方专家。
Belden可以担任您的数字化转型专家,帮助您实现最大的效率和价值。我们绘制了五个设计元素,这些元素对于成功连接仓库资产和工人以创建自动化物料搬运环境至关重要:
- 连接固定资产
- 添加移动资产
- 构建骨干网
- 启用远程连接
- 可视化和管理数据流
我们可以帮助您设计一个强大的网络来支持您的自动化仓库,使您能够实现面向未来的基础设施,了解您的劳动力和流程,并跟踪、存储和运输更多货物,从而降低劳动力和设施成本。