MQTT:在不损失数据完整性的情况下将数据从OT传输到IT
随着IT和OT向不同的方向扩展和发展,并且各有其目标和优先事项(IT注重数据,OT注重流程),IT/OT融合成为推动组织在工业领域向前发展的关键。
尽管数据传统上是IT的重点,但数据在OT流程中也发挥着重要作用。虽然收集数据是一个挑战,但使其有价值又是另一个挑战。
如何在不使硬件过载或失去数据完整性的情况下将数据从OT顺利传输到IT?
多年来,MQTT一直是IT/OT通信的首选,可实现系统和设备之间的高效可靠的数据交换。与传统协议不同,它以轻量级、高效和可靠而闻名。但在我们深入研究它的好处之前,让我们了解一下MQTT的历史及其工作原理。
MQTT是什么时候创建的?
1999年,IBM创建了MQTT协议。它最初被称为MQ遥测传输,“MQ”代表IBM的产品系列。该协议用于需要低功耗和带宽的石油和天然气行业的远程遥测应用。
随着时间的推移,IBM将MQTT 3.1作为开放协议提供。然后在2014年,该协议获得OASIS标准化。
2019年,发布了一个名为MQTT 5的升级版本。有趣的是,MQTT不再只是一个首字母缩略词,而是成了协议本身的名称。
MQTT如何工作?
MQTT遵循发布者/订阅者模型,该模型涉及两个关键组件:
- MQTT代理:所有客户端到客户端通信的中介。设备想要共享消息时,会将其传递给代理,代理确保消息到达正确的接收者。
- MQTT客户端:可以是发布者、订阅者或两者兼而有之。发布者是发送消息的计算机,而订阅者接收其感兴趣的特定消息。
最初,客户端创建与代理的会话。连接后,如果客户端有内容要分享,可以发送消息,订阅其感兴趣的主题,或者同时执行这两项操作。
消息发送后,代理会接收并充当过滤器,确保发送给对该类型消息感兴趣的订阅者。
从本质上讲,MQTT通过使用此发布者/订阅者设置简化了设备之间的通信。代理管理客户端之间的消息流,确保其各自都能获得所需的信息。
MQTT发布者/订阅者解耦功能
代理负责客户端之间的通信,因而消除了计算机之间的直接连接,从而为客户端之间的发布和订阅消息提供了不间断的通信。
这种解耦功能分为多个维度:
- 空间解耦,客户端不知道彼此(他们只需要知道代理)。
- 时间解耦,客户端可以在不同时间发布和订阅同一主题。
- 同步解耦,客户端可以异步操作,无需彼此响应。
与传统的OPC/UA机制相比,这种解耦的通信模式为OT用户带来了显著的优势。
与需要在设备和服务器之间进行直接点对点连接的OPC/UA不同,MQTT的解耦可实现更大的灵活性、可扩展性和韧性。
OT系统与IT基础设施无缝集成,不受特定协议或硬件依赖关系的严格约束,有助于实现互操作性和面向未来的部署。
MQTT有哪些用途?
在灵活性、可扩展性和实时数据交换最为重要的场景下,特别适合实施MQTT。
能源管理系统
在制造设施或商业建筑中,MQTT可以与能源管理系统集成,以实时监测和控制能源消耗。IT平台可以分析这些数据以优化能源使用模式,而OT系统可以动态调整设备设置以实现最高效率。
预测性维护
通过利用MQTT的轻量级消息传递,OT系统可以将传感器数据传输到分析平台以进行预测性维护。这就减少了停机时间并优化了资产性能。
医疗保健监控系统
在医疗保健设施中,MQTT可以集成医疗设备、患者监控系统和电子健康记录(EHR)平台。OT应用可以将患者的生命体征和传感器数据传输到IT系统,以进行远程监控、提醒和预测分析,从而提高患者护理和运营效率。
供应链和库存管理
MQTT促进了生产系统、仓库管理系统(WMS)平台和企业资源计划(ERP)平台之间的通信。OT系统为IT系统提供实时库存更新、发货跟踪和需求预测,以优化库存量、订单履行和供应链可见性。
Belden如何提供帮助?
随着Belden产品组合的不断发展,我们全面的端到端网络解决方案将为您的整个工业4.0之旅量身定制服务。
我们强大的预摄取解决方案在现场层级流畅运行,并支持多种协议。利用我们广泛的I/O模块,我们使企业能够高效且有效地收集基本数据。
除了我们尖端的数据收集能力外,我们最近还推出了旗舰边缘计算设备硬件OpEdge。OpEdge专为本地实施而设计,有助于简化网络边缘的数据处理和分析,确保完成实时洞察和决策。
作为OpEdge的补充,我们推出创新的边缘部署应用程序Belden Horizon Data Operations(BHDO)。总之,这些解决方案使您的组织能够利用边缘计算的力量,提高运营效率,并在数字时代开启新的可能性。
在MQTT通信方面,OpEdge-8D和BHDO以及集成的MQTT Broker容器将负责接收和过滤传感器和其他机器发送的数据。之后,这些数据可以基于客户端的订阅主题与其共享。
Belden扩展的网络和独立于供应商的数据解决方案使您的企业能够拥抱工业4.0的变革潜力。