工业自动化

正在为您的仓库规划OT网络?这是介绍了如何着手

Steven Huck

物料搬运环境持续发生快速变化。您的仓库迟早会需要采用OT网络来获取、传输、编排和管理数据。了解如何着手准备。

 


  

麦肯锡预测,数字孪生、机器人和处理自己编程的设备等工业趋势在未来将司空见惯。尽管许多工业设施正在推进数字化计划,但大多数仓库仍然缺乏基本的工业4.0应用和原理,例如专用的OT网络。您的仓库或配送中心可能就属于这一类,目前还没有问题,但很快就会发生改变。

 

为什么物料搬运在数字化方面可能落后于制造业?首先,它通常不被认为是真正的工业生产设施。在您的设施内似乎没有“生产”任何物品。反而,物料搬运涉及及时将成品从A点搬运到B点的过程,没有专门和制造业等同的维护和工程资源,所以人们通常认为仓库自动化和数字化不太重要。

 

此外,它通常被视为核心成本优化领域。该行业的利润率微薄,注重成本竞争。无论何时何地,只要有可能,都会降低该行业的成本。

 

如果您的设施仍然主要通过人工流程运行,似乎就没有必要采用OT网络了。毕竟,还有许多其他时间紧迫的优先事项和KPI需要关注:库存准确性、持有成本、发货时间等。但是,OT网络与这些优先事项之间存在重要联系——通常是网络使得建立、跟踪和改进这些KPI成为可能。

 

如果您的仓库使用手持式扫描仪或可穿戴设备等基本技术,您可能会慢慢朝着建立专用OT网络的方向发展,但前提是在自动化和数字化真正站稳脚跟之前您还有时间。

 

电子商务的兴起、劳动力市场供应紧张、高昂的房地产成本以及对更快交付的需求不断增加,正在推动仓库探索自主机器人、自动库存识别系统和人工智能等新技术。因此,您的仓库迟早都会需要OT网络来获取、传输、编排和管理运营数据。

 

到目前为止,许多仓库在没有专门的OT网络的情况下仍然能够运行。必要时,他们会将IT网络扩展到仓库。但是依靠IT网络并非长久之计。这些网络不是为支持仓库的物料搬运系统或未来的用例而设计的。

 

您希望自己的仓库未来如何运行?

您现在可能不需要专用的OT网络,但三年后呢?十年后?您的长期目标是什么?

 

如果您设想您的仓库和员工能够执行以下操作,那就需要一个OT网络:

  • 实时确定产品在仓库内的位置

  • 准确了解产品从收货到储存直至出厂运输所需的时间

  • 了解物料搬运过程中出现瓶颈的时间、地点和原因,并持续跟踪改进情况

  • 创建更准确的需求预测和财务报表

  • 决定是增加还是减少库存以维持预期收入来源

  • 确定技术或机会缺陷,以改善货场空间和人员管理

  • 通过提高订单拣货准确性降低退货率

  • 确定哪些产品最常缺货,以便更好地为满足需求做好准备

 

无论您是大型公司还是服务于小片区域的小型独立仓库,都将以互联仓库作为标准。利用隐藏在其流程和系统中的数据的物料搬运设施将迅速崛起,做出比竞争对手更好、更快、更明智的决策。

 

网络规划初期将会涉及人员问题

一旦您准备好实现自动化,就可以遵循我们建立的一套适用方案,来创建互联仓库。但是,如果您还没有专用的OT网络,现在就还不是讨论技术、自动化或连接仓库系统的时候。

 

在考虑这种数字化水平之前,您应该采取一些规划步骤。这篇博客着重探讨最重要的一个步骤:让合适的人参与进来。

 

要想成功设置仓库的OT网络,从一开始就召集合适的人员至关重要,这样您就不必重新审视决策或猜测什么最有利的措施了。

根据您的仓库,这类相关人员应包括:

 

  • 对如何收集、编排、管理数据并将其转化为见解和分析有想法、顾虑和意见的IT 工作人员

  • 依赖指标做出决策的仓库经理和领导者

  • 保障仓库功能、效率和安全的设施人员

  • 管理日常支持和集成的自动化团队成员(如有)

 

这份名单可能会令人望而却步,但集结这些团队是有原因的。从前,他们往往各行其是,有时,偶尔相互协作或交谈。将所有人集中到同一张办公桌前,就会将仓库团队中经常存在的孤立信息、流程和目标整合起来。各方都可以了解大局,并了解他们的个人行动和目标如何影响业务成果。

 

将相关人员联络起来还有其他帮助,通过解决由于沟通不畅和目标不同而在团队之间逐渐形成的敌意。它还有助于仓库节省资金。例如,我们发现有的OT团队为了绕过IT而投入加倍的工作或资金,因为他们不想让IT团队参与进来,而这不利于公司或盈利。这不仅会影响业务绩效,还会破坏将从传感器和机器收集的数据发送给仓库现场人员,然后再转移到后台进行预算制定、规划和决策所需的稳固连接。

 

我们可以帮助开启转型之旅

即使当前目标只涉及小规模的自动化,未来规划对于建立您的OT网络同样至关重要。例如,如果您的仓库将在未来十年内部署自动导引车(AGV)、自动输送系统和龙门机器人,那么安装一个仅支持您现在(而不是以后)需求的骨干网络将导致需要实施代价高昂的拆除和更换方案。总有一天需要执行这一步骤。现在就应当做好规划。

 

正如工业2.0将电力和装配流水线生产引入工业环境并需要对设施和流程进行全面改造一样,构成工业4.0和工业5.0的技术(大数据、人工智能、机器人等)也将需要合适的基础设施才能得以实施。

 

Belden可以根据您当前、近期和十年(或更长时间)后想要安装的技术,帮助您决定所需的网络类型。我们还可以帮助您确定刚开始讨论网络问题时应该到场的相关人员,并帮助促进IT和OT团队之间的协作,以确保每个人在目标和方法方面都达成一致。

 

详细了解如何通过强大的网络解决方案提高仓库生产力。

 

相关资源: