2026版国家电气规范(NEC):改变即将发生
过去几个月,负责审核并更新美国国家电气规范(NEC,又称NFPA70)第7章和第8章的NFPA规范制定小组(CMP)的工作十分繁忙。
许多电工、检查员、最终用户、安装人员、工人、测试实验室专家和制造商(包括Belden)在加利福尼亚州托伦斯花了很多时间,旨在确保明年发布的2026版美国国家电气规范能够纳入最新的安全和技术实践。
作为NFPA 70规范第3规范制定小组 (布线方法和材料)和第16规范制定小组(信号系统)的成员,我参与了这一关键过程。2026版NEC即将迎来一些重要变化,我想与大家分享。
本轮NEC修订的主题是保持规范与时俱进,换一种朴素的说法就是,这些修订将使NEC中的信息更容易查找、理解和应用。
1. 取消NEC第8章的独立性
NEC第8章(涵盖通信系统和线缆)在之前的版本中是独立的,不受第1-7章要求的约束,除非在第8章中明确提及。这种独立性是因为通信系统和线缆的安装方式不同于配电电路和电线。
但第7章中提到的有限电力和故障管理电力系统以及第8章中提到的通信系统已经不复以往的相互独立和相互区分,而正在转变为融合在同一根线缆内的完整系统(通信和电力系统),这一变化增加了检查人员的工作难度,所以应该对NEC进行修订了。
在上一个规范周期内,委员会就删除第8章的豁免声明进行了多次讨论,但未能实现。而在2026版中,将进行这项更改,从而创建一套更加连贯统一的标准。
2. 确定“限能电缆”的定义
取消第8章的独立性使我们对2026版NEC进行了另一项重要更改:我们创造了“限能电缆”一词,从而确定了在全文使用的统一术语,促进消除该章节的独立性。
第7章和第8章中的限能电缆和系统会变得司空见惯(不再“特殊”),将会逐渐演变成类似于第3章布线方法的系统,但并不完全相同。当一种接线方法不适用时,使用一个术语(而不是详尽的列表)来定义例外会更容易理解,并有助于在NEC的所有条款中统一流程。
定义如下:
限制了能量的线缆(限能电缆),由一或多根导体或光纤组成的工厂组装件,用于以下电路和系统:
- 2级电路
- 3级电路
- 4级电路和系统
- 光纤系统
- 通信电路
- 公用天线电视电路(CATV)
- 网络供电宽带低功耗通信电路
- 建筑物通信电路和系统
- 有限功率火灾报警(PLFA)电路
该定义将纳入第100条,这将使该术语能够在整个NEC规范中获得全球应用。将这些线缆归纳为同一术语,使得人们更容易理解限能电缆与非限能电缆的处理方式相同,安装方式相同,而且必须与非限能电缆分开。
3. 移动和合并条款到NEC第7章
最后,由于取消了第8章的独立性,并创建了“限能电缆”的标准化定义,第7章和第8章中的许多条款将被移动并合并为更少的条款。这种移动还将使限能条款的流程与前置章节中的条款流程匹配一致。
为了确保妥善消除第8章的独立性,我们必须确保现有条款都不会提出无法支持行业历来线缆安装方式的规定。这样才能让大家都可以继续做自己一直以来所做的工作。整合冗余信息还可以确保限能电缆例外情况的一致使用。第二次修订会议的计划是制定一个涵盖一般布线方法和材料要求的一般条款,然后再指向需要支持限能系统各个方面的其他条款。
虽然我们必须等待第二次修订报告的发布才能得到准确的列表,但从最近的会议来看,第720、721、722、723、742、750条涉及限能系统的所有部分,其余九条包括针对特定系统的附加信息。
- 第720条:限能系统的安装
- 第721条:限能电源
- 第722条:限能线缆
- 第723条:限能系统的线槽、线缆布线组件和线缆桥架
- 第725条:2级和3级功率限制电路和设备
- 第726条:4级故障管理电源电路和设备
- 第742条:限能系统的过压保护
- 第750条:限能系统接地
- 第760条:火灾报警系统
- 第772条:阻燃型耐火线缆系统
- 第800条:建筑物内外通信系统的一般要求
- 第810条:天线系统
- 第820条:公用天线、电视和无线电配电系统
- 第830条:网络供电的宽带低功耗通信系统
- 第840条:现场供电宽带通信系统
幸运的是,在探讨如何使这些条款存在而又避免其不受本规范其余内容的限制时,我们有一个很好的范例可以效仿。NEC第770条关于光纤线缆的处理也遵循了类似的过程。当时,委员会在添加条款和例外情况方面做得非常好,确保为本规范前述应用(高压和中压系统)的光纤应用预留了例外情况。
期待NEC 2026
在明年作为标准发布后,2026版美国国家电气规范将以书籍或在线查看的形式提供。了解更多关于NEC的最好方法是花时间通读并理解其中的内容。
您可以随时在线访问最新版NEC的免费版本(单击“查看免费访问”按钮)。
随着情况的不断变化,我们会随时向您通报2026版美国国家电气法规的发布情况。如果您有任何疑问,请告诉我。
相关资源: