扩大多租户楼宇的互联网服务竞争
然而,在多租户环境中,情况却大为不同。3900万美国人居住在多户住宅中,40%的工业空间为多租户空间,而且很多企业也都在多租户楼宇中开展业务运营。在这些情形中,对于互联网服务提供商的选择,租户很有可能没有发言权。
相反,建筑物所有者可能与某家提供商签订了收益共享协议。该协议禁止作为竞争对手的提供商向租户提供服务,从而使ISP与建筑物所有者的收益份额随着租户开通服务而不断提高。然而,美国联邦通信委员会(FCC)的新规则即将改变这一模式。
新的FCC法令鼓励竞争:规则的具体内容
2022年2月,FCC批准了一系列新的规则,旨在鼓励多租户楼宇的互联网服务提供商展开竞争。这些规则禁止宽带服务提供商与建筑物所有者签署收益共享协议。
这些规则也要求宽带服务提供商向租户披露其与建筑物所有者已经签署的任何独家营销协定。
新的FCC规则还禁止了多租户楼宇的售后回租协定。之前某些公司通过这种做法获得了对布线系统的专属使用权。据FCC主席Jessica Rosenworcel称,自从上世纪199090年代开始,FCC的规则“使建筑物和租户在更换线缆提供商时能够对如何使用建筑物中的线路行使选择权,但某些公司通过将线缆出售给建筑物然后以专享特权回租线缆的方式规避了这些规则。我们现在让这一做法成为了历史。”
针对多租户楼宇的这些规则变化为何是有益的?
尽管新的FCC规则可能并未直接影响到布线和连接,但它将会对技术和通信行业带来巨大的影响。开放一个领域、允许竞争——我们如今所看到的各类创新解决方案正是由此而来。人们共同努力推动技术进步,这个行业才能够不断向前发展。
一个贴切的例子:在上世纪197070年代初,施乐公司旗下Palo Alto Research Center的一支团队创造了以太网,用于将该公司相距遥远的大量电脑连接在一起:这是计算机通信的一个替代方案,可以带给他们竞争优势。该团队没有独擅其美,而是决定将该技术向所有人开放。如今,将近50年后,全世界都运行在以太网之上。
FCC规则的这一变化也给那些在多租户楼宇中生活和工作的人们提供了更多的选择,从而防止垄断企业阻碍其获得更快的网速、更低的价格和更好的服务。
此规则也能够帮助消除数字鸿沟,使基于历史原因而一直无法享受到高速连接的租户有机会寻找能够提供更好的连接的提供商。这种自由度将使每一个人都能够享受到高质量的服务,而随着互联网成为一项公共事业(与水和电一样必不可少),人们必须拥有这样的权利。
这也可能创造新的技术机遇。例如:在多租户楼宇中租用办公空间的企业可能由于网速慢或连接性差而一直无法对某项技术进行投资。当它们有机会选择套餐、服务和提供商时,这些企业或许终于能够投资于改进通信和合作所需的解决方案。生活在多租户楼宇中的人们或许能够第一次获得新的远程学习和居家办公的机会。
促进竞争的另一项FCC法令
FCC在2022年1月还决定要求ISP向消费者披露价格、速度和流量上限,包括初始费率和后续的提价幅度——以及网络管理惯例,例如限流。
上述信息将在消费者签署协议之前向其提供,以便其做出明智的决定。这些定于2022年11月生效的规则将提升ISP选择过程的透明度。
Belden致力于创新
未来的世界是一个互联互通的世界。我们非常感谢FCC能够出台促进ISP之间的竞争并使消费者对于网络连接拥有更多选择权的新规则。
Belden通过倾听并回应客户的需求而不断创新——我们也对志同道合的其他组织所作的努力表示赞赏。