智能楼宇
将6/6A类网络扩展到户外的2种方法
01.05.2023
在当今的互联世界里,在用户走出家门后网络也不能停止工作。他们期望自己的设备能够在他们穿行整个建筑物,然后前往户外的过程中始终无缝运行,无论是步行到停车场、穿过校园,还是在户外工作区或协作区度过一个下午。
在不降低性能的情况下,将室内6类和6A类网络扩展到户外的需求日益增长。对室内网络连接的期望如今也适用于户外网络。
在疫情期间,这一情况变得更加明显,当时人们依赖于户外网络来与工作场所和教育机构保持联系,因为他们在家无法上网,也无法进入建筑物。
学校和校园使用户外网络来连接学生与教师。城市为往返于不同地点的市民和流动工作者提供户外网络访问。企业通过确保员工和访客可以连接到外部的企业网络来提高员工的工作效率。众多组织需要将他们的网络延伸到户外,以便能够连接外部摄像头和无线接入点。
想要将室内6类和6A类网络扩展到户外,有两种布线选择。让我们在此审视这些选项。
1. OSP线缆
位于建筑物外部的电信系统被视为室外设备(OSP)系统,需要采用能够承受长时间暴露在自然环境(如阳光、水、风和极端高低温波动)下的OSP线缆。
OSP布线比室内布线更加难于设计和部署。此种布线常常浸泡或填充碍事、棘手的阻水凝胶。在进行端接之前,必须完全清除OSP线缆导体上的凝胶。这为安装过程添加了一个步骤,并加大了返工的可能性。
此外,如果OSP线缆缺乏如立管或静压室等适当的室内等级,那么在其进入建筑物时就需要过渡到室内线缆。为了将OSP线缆转换为室内线缆,必须在以太网通道中增加一个连接。这种连接可能会导致串扰,从而产生干扰数据流的信号传输问题。
这正是Belden设计出干芯OSP类线缆的原因。此款线缆采用无凝胶设计,以简化在过渡点的端接。该OSP线缆不含碍事的阻水凝胶,可以像室内线缆一样快速方便地进行端接,这意味着安装人员可以免除手指黏腻的问题。这是目前市场上独此一家的线缆。
为了减少串扰问题,并进一步减少安装时间和成本,您还可以将此款OSP线缆与我们的REVConnect®耦合器结合使用,这不会造成额外的串扰。其影响几乎微不足道,并可最大限度地提供最佳控制电气性能。
2. 室内/户外线缆
室内/户外(I/O)线缆设计用于在将线缆接入建筑物时消除对过渡点的需求。这些线缆提供多类防火等级,包括静压室、立管和LSZH。
当室内与户外的边界相交,而OSP需要与室内企业网络相结合时,使用这些线缆意味着您无需再为连接两种不同的线缆类型而担忧。双等级I/O静压室线缆可用于室内、静压室级应用以及户外网络。
Belden的新型干芯I/O静压室级线缆采用了创新的防水技术,因此可在不使用粘腻凝胶的情况下从室内扩展到户外(甚至潮湿的环境中)。
防故障线缆
这些户外产品专为防止故障而设计,无论是洪水或潮湿、极低温度还是日晒,都能抵御。此外,由于采用了单护套设计,它们易于操作和安装,直径小、重量轻、灵活性更高。
干芯I/O静压室级分类线缆和干芯OSP分类线缆均适用于6类和6A类以及U/UTP和F/UTP结构。
阅读更多关于我们的新型线缆的信息。
相关链接: